自動層板冷凍
Cool Off是一家走在技術及創新前端的公司。為了幫助維持產品的高品質,該公司開發了獨特的內臟集中流程,包括在屠宰場現場安裝客製的收集與冷卻裝置。這讓Cool Off能夠從一開始就控制品質的各方面,投入最少的屠宰場勞力,並專注於寵物食品的品質。該系統目前已安裝於澳洲30多個屠宰場。
當內臟完成加工處理後,就會被灌入可容納2000公斤產品的大型層板冷凍機,並以-20度冷凍。接著將產品卸下並放上托板,以便運送給寵物食品製造商。過去這是一項勞力密集的流程,需要作業員人工處理。為了提高產量並減少人工處理的需求,Cool Off與VK Logic一起設計了新的自動層板冷凍系統。VK Logic與Cool Off長期合作,因此對層板冷凍流程有深入的了解。VK Logic的常務董事Justin Van Klaveren解釋道,為了滿足越來越多的客戶供給契約,Cool Off在工廠進行了一些擴建工程,包括建築工程與新的冷凍面板室。
Justin表示:「大型層板冷凍機沒有簡單的自動卸貨流程,因此我們和Cool Off放置了一組氣動面板,並打造層板冷凍機設備,以利用現有的基礎設施,將塊飼一個接一個地從冷凍板移動到通用傳送帶上,而無需人工處理。」
Justin補充說明:「有鑑於寵物食品的利潤遠不及人類消費的利潤,自動化的機會變得越來越重要。」