許多公司的遠距支援情境如下:技術人員發現問題,然後撥電話給同事逐步說明解決方案。費時通話溝通後的結果可能可以獲致一個快速的解決方案,也可能是必須面對設施停頓時間的拉長。
位於波蘭Starogard Gdański的Polpharma藥廠對這個場景再熟悉不過。本廠是Polpharma位於波蘭唯一大規模生產原料藥(API)或藥品製造活性成分的設施。
其年產量為39億顆藥錠和膠囊,與單位數1億1800萬的液體劑型(聚乙烯包裝和玻璃安瓿的注射製劑,以及外用輸液)。每年的API產量為600噸。
Polpharma擁有廣泛而多樣的產品組合及豐富經驗,可為來自全球的製藥公司供應現代化產品和解決方案。其製造的藥物成分約有20%用以生產自有藥品劑型,其餘部分提供給外部公司,當中有95%外銷,主要銷至其他歐盟國家和北美洲、拉丁美洲、北非、韓國和日本。產品足跡遍佈六大洲,市場地位也持續成長中。
正因如此萬一有任何閃失,停機影響所及是上百萬的人口。