Kirby Risk Corporation是一家多元化服務的組織,致力透過創新有效的解決方案滿足客戶需求。Kirby Risk提供多樣化服務,包含高品質電力供應、電力設備銷售和維修服務、線束/電纜製造,以及優質工業零件製造。
本案例中的食品製造商為《財富》雜誌500大公司之一。本食品製造商在美國擁有40多個生產設施和多樣化的經典食品品牌系列。
- 非預期產線停擺
- 安全性風險增加
- 手動故障排除延長停機時間
- 生產延誤造成高昂成本
- 非預期停機時間 - 減少75%
- 預防性維護時間 - 減少50%
- 節省成本 - 每年維持節省70,000美元
- 快速升級 - 安裝時間/包裝機節省61%
挑戰
此食品製造商是一個家喻戶曉的美國品牌,也是包裝食品產業的領頭羊。某次,其工廠內的兩條裝箱生產線在打包冷藏鮮奶油配料產品時,發生了損失高昂的停機事件。
經維修團隊仔細檢查錯綜複雜的線路後,發現源頭可追溯至舌型互鎖閘門開關上。將多個安全舌型互鎖開關和急停裝置串聯到安全繼電器上進行測試的過程相當耗時,會使故障排除變得困難且延誤維修。結果,其中一條包裝生產線停機70多個小時。
該食品商為此開始尋求解決方案,希望能夠偵測並針對包裝機的安全問題發出警報,讓維護團隊快速識別問題,將停機時間最小化。該公司最終向Kirby Risk尋求解決方案。Kirby Risk是洛克威爾自動化經銷商,也是個值得信賴的供應商。
解決方案
自1940年以來,Kirby Risk持續為客戶提供洛克威爾自動化產品和解決方案。該客戶針對停機問題聯繫Kirby Risk自動化團隊。其專案工程考慮將現有開關更換為Allen‑Bradley® SensaGuard™非接觸式安全開關。當閘門打開時,這種開關上的LED會呈現相應的指示燈號。在洛克威爾自動化安全顧問與Kirby Risk進一步討論後,該客戶最後選擇採用GuardLink™設備級安全連結技術,來升級目前的安全系統。
Kirby Risk也提議洛克威爾自動化Safety Services團隊為此進行風險評估,提供改善安全相關的建議。同時,經銷商與專案工程師合作,利用洛克威爾自動化Safety Automation Builder®簡化安全系統設計,並將資料匯入SISTEMA進行效能等級驗證。
診斷資料加速解決問題所需的時間
Kirby Risk帶給客戶的主要優勢是機器的可見性,能更快地診斷並解決問題。SensaGuard非接觸式安全互鎖開關和急停開關透過GuardLink智慧標籤連接至雙GuardLink安全繼電器,該標籤透過Guardmaster® EtherNet/IP™網路介面將閘門狀態和其他診斷資訊傳送至包裝機的ControlLogix PLC中。操作員介面會顯示閘門何時開啟、緊急停止裝置何時啟動以及哪個設備跳閘,在機器重新啟動之前,就不用一一檢查每個閘門與緊急停止裝置,可節省寶貴時間。
高階診斷的升級代表客戶又朝智慧製造邁出一大步。GuardLink解決方案還幫助該公司達成最高安全等級,同時提升員工的安全。
Kirby Risk自動化顧問Amber Gray表示:「這個解決方案能夠幫助操作員高效、安全地完成工作,是個令人欣慰的結果。與客戶建立這樣互助的關係,才能讓自己成為值得信賴的顧問。從業務層面來看,讓客戶放心地向我們尋求指導是非常重要的。」
結果
智慧整合安全系統可減少停機時間和總體持有成本
GuardLink簡單、快速斷開的接線替包裝食品製造商的每台包裝機節省61%的安裝時間,升級的同時將停機時間最小化。持續預防性維護時間減少50%,平均非預期停機時間則減少75%。透過減少維護和整體停機時間,每年為公司持續節省超過70,000美元。
Gray表示:「我們是客戶的靠山,能幫助實現真正可量化的節省支出,借助洛克威爾自動化的產品,幫助他們實現首要任務之一,也就是最高標準的安全性能,同時還能減少停機時間與成本。」
已發佈 2024年5月20日