機場是精心營運的物流運作設施,能安全地移動人員、飛機及各種產品,不致發生延遲。
即使只是小小的事故也可能造成大亂,因此才會有像是Intellimodus這樣專精於機場系統設計的解決方案整合公司,協助乘客將行李運送至全球各地。
像這般先進的系統,對於SEA機場無縫的營運至關重要。光是2019年,就有超過5千萬人次的旅客途經SEA。過去五年中,SEA是全美成長最迅速的機場。
該機場需要一套能無瑕疵運作的行李處理系統(BHS),才能維持最佳的旅客滿意度,並符合多項運輸安全管理局(TSA)的規範,包括可以改善安全性及保障旅客人身安全的爆裂物偵測系統(EDS)機具。
機場管理當局希望可以用安全的備援系統,將其BHS改造為分散式控制。此舉將可改善客戶滿意度,確保系統持續運作,同時讓機場繼續擴充,以滿足全球旅遊需求。
分散化策略
SEA的工程單位與Intellimodus及洛克威爾自動化公司合作,發展出一套沒有任何單點故障的分散式系統。針對國內線航廈的行李最佳化專案及國際線抵達設施專案,洛克威爾自動化公司與BNP Associates及Intellimodus研製了Drive-In-A-Box (DIAB)。
DIAB的配置採用了PowerFlex 525驅動器,並搭配自動裝置組態(ADC),可在數分鐘內更換驅動器而不致造成運作中斷,降低潛在的行李延遲風險,以此維持旅客的正面觀感。
考量到設計中的諸多利害關係,團隊設法以備援的PLC配置方式來驗證網路,同時儘可能地縮小DIAB的尺寸。系統中使用了超過300個DIABs,每一個都配備一組PowerFlex 525變頻驅動器、旋轉斷開裝置、導引裝置、1799E I/O介面卡、終端區塊及位於底部的快捷纜線接頭。