新的控制與驅動系統
多年來,馬達與驅動技術已有長足的進步,如今的彈性與性能更勝以往。洛克威爾自動化公司和Alliance Automation兩家業者,與Liberty Primary Steel密切合作,深入了解軋鋼機內部,以便找出最合適的升級解決方案。
軋鋼機內有四組獨立的驅動滾軸,當鋼樑進入軋鋼機時,會先經過第一組滾軸,再依序經過其他三組滾軸。為分散負荷及考量機組安全起見,廠商選用了可經乙太網路提供安全轉矩關閉功能的Allen‑BradleyÆ PowerFlexÆ 755來進行驅動,這是最合適的選擇。
洛克威爾自動化公司的業務開發經理Peter Tomazic說明:「驅動控制是專案成功與否的關鍵,因此我們進行了相當多的研究,以便挑出最合適的馬達和驅動規格。」
Allen‑Bradley GuardLogixÆ的可程式化自動控制器,提供軋鋼機所需的高階控制,它採用POINT Guard I/O™模組,搭配PowerFlex 755內建的安全轉矩關閉卡,可以達到SIL3 (AS 62061)的安全整合層級,而緊急控制停俥(根據AS 60204要求)則可以迅速安全地停止所有正在運轉的設備。PanelView™ Plus 7圖形終端機與FactoryTalk® View機具版則負責提供操作介面,簡化系統整合、並改善診斷功能。
Gardner表示:「我們對驅動系統應用的知識,再加上洛克威爾自動化公司全球解決方案團隊的服務與支援,是專案得以成功的關鍵因素。Alliance Automation和洛克威爾自動化公司的搭配真可說是合作無間。」
新系統先在他處進行測試,以避免影響既有製程。事前測試和審慎的規劃,有助於確保系統在期限前上線運轉。第一批通過E&S積聚的鋼材十分順暢,這都要歸功於洛克威爾驅動系統堅實可靠的應用程式碼分散了負載。調校過程也十分迅速,馬達卸載測試只花了一天、試產也只花了一天。第三天生產便重上軌道,但仍有洛克威爾自動化公司的工程師在旁密切觀察。
確保建築鋼材供應無虞
Liberty Primary Steel、Alliance Automation和洛克威爾自動化公司的合作,大幅提升了Whyalla廠軋鋼機的可靠性和生產力。
Liberty Primary Steel的專案經理Andrew Harding表示:「與洛克威爾自動化公司的合作,給了我們十足的信心,我們有一個現成可用的解決方案。這份信心隨著專案進展日益提升,調校也只有些小問題發生,很快地便重啟生產。」
Andrew又說:「同樣地,Alliance也展現了相當的專業水準和對廠房的了解,在裝設及整合階段中提供了非常穩當的管控。兩家廠商與我們團隊的組合交出了一份成功的專案,且整個停機時間表非常短,完全沒有逾期。」
在可靠的高速生產下,新系統將產量提升了四成。此外,軋鋼機的使用壽命也改善了,它的效能更好、運轉風險也降低了,同時改善的還有故障排除能力,它有效縮短了廠房的停機時間。