以YL1805B變速箱裝配機台為例,此類智慧機台可提供
- 前所未有的即時資料使用方式,亦即將這些資料轉換為可據以行動的資訊。記錄和分析詳細的資料,可以協助員工做出更好的決策,以及將設備和製造流程徹底最佳化,並且可以提高作業效率、品質和產量。
- 更好的連線能力,透過EtherNet/IP等開放式標準網路架構,即可實現上游和下游,以及整個企業間的即時合作與資料共用。
智慧機台提供即時資料
YL1805B變速箱裝配機台可以展現具備整合式安全控制系統的智慧機台功能。
YL1805B利用FactoryTalk® View SE及PanelViewTM Plus圖形終端機來顯示緊急停機(E-stop)、光柵、掃描器與門開關等安全系統的即時狀態。FactoryTalk® Metrics系統會收集並報告機台效能、安全事件與安全原因代碼。此系統會顯示內含機台運作時間、一天/每小時裝配的變速箱數量,以及品質等在內的整體設備效率(OEE)等效能資料。此系統也會產生一份內含事件摘要(閒置、故障及安全)的停機報告,以及一份每日安全事件報告。
智慧安全工具可簡化法規遵循
現在,使用者擁有一個可以在整體安全開發過程中協助管理、記錄和確認合規性的單一工具套件。洛克威爾自動化的安全生命週期工具箱,可以為工程師提供一個完善整個機台安全生命週期的環境(如標準ISO 12100、ISO 13849及ANSI B11:0所定義)。
這些工具可以引導工程師在單一環境中完成機台安全生命週期的各項步驟,提供符合國際標準的證明文件。使用者可以選擇個別安全功能的所有部分(包括輸入、邏輯和輸出裝置),並且會收到SISTEMA (用於評估機器應用的安全完整性軟體工具)計算檔案來確認符合的效能等級需求。