魏紹凱認為藉由產品升級,也開拓虹興機械的新賽道。智慧彈性間距橫式包裝機在台灣並不多見,虹興機械可說是台灣市場第一人,未來隨著智慧製造需求的持續成長,勢必會有越來越多製造業者導入。
因此虹興機械將從醫療、半導體或電子產品等領域開始,積極拓展智慧彈性間距橫式包裝機的應用範疇,希望藉此機會跳脫傳統包裝機的價格競爭,成為智慧包裝機市場的領頭羊。
分享:
虹興機械有限公司創建於1992年,從事橫式高速包裝機和糖果專用包裝機的設計、研發、生產及銷售事業,在近幾年,將專業範圍擴展至整廠系統的規劃、設計與生產。虹興的機台應用於食品、化學產品、化妝品、藥品、五金零件、出版品及家用產品的包裝,機台銷售至世界各地。
傳統包裝機的 3 大使用痛點
從包裝機的使用現況來看,有三大使用痛點:
1. 空間需求大
就空間需求大而言,傳統包裝機受到硬體限制,一台設備只能包裝一種產品,倘若需要切換包裝規格,例如包裝其他產品,或是同一種產品但包裝成不同樣式,只能停機更換機械零件、調整齒輪比和重新編程,至少要耗費 4 個多小時才能完成。
通常工廠會建置 2 至 3 條包裝生產線來裝所有的產品,以確保生產效率。
這樣不只會增加成本,也需要較大的廠房空間,尤其自動進料的包裝產線所需要的場地空間更大,會大幅影響廠房的空間配置和動線規劃。
2. 生產成本不斷增加
就成本而言,傳統包裝機的機械結構較為複雜且維修保養成本高。
生產線高度依賴人力進行調整和操作,人力需求和成本亦高,隨著少子化時代來臨,傳統包裝機可能會加深工廠的缺工瓶頸。
3. 數據蒐集不易
傳統包裝機通常沒有數據蒐集與整合平台,無法提供設備運作和生產相關的數據,導致難以進一步發展製作生產履歷、優化設備與製程等應用。
全方位智慧機械解決方案,推動包裝機升級
觀察到包裝機使用現況的虹興機械,導入洛克威爾自動化的 iTRAK 智慧追蹤系統、E3D 模擬軟體及 Optix 視覺化數據蒐集整合平台全方位智慧機械解決方案。
首先在 iTRAK,採取模組化設計,不只能夠融入虹興機械既有包裝機的機構中,避免大幅更動機構設計,還能整合 Lug chain 推桿和 Smart Belt 輸送帶,使設備組裝更快速和精簡、減少人力。
而 Emulate3D 可以模擬產線運作狀況,也就是包裝機在切換不同工單後,自動調整和運行的情況,並計算出 iTRAK 取代原有機構後,提高生產效能的效益。
至於 Optix 視覺化數據收集整合平台,支援儲存及傳送設備運作與生產資訊,提供製造工廠轉型所需的各項數據。
除了上述的三大解決方案,洛克威爾自動化全球OEM技術顧問團隊(GOTC)亦提供完整技術支援,協助虹興機械解決設備開發過程中的種種難題。洛克威爾自動化OEM客戶經理歐峻杰強調,GOTC 團隊不只瞭解包裝機的運作原理與機構,也清楚製造工廠的使用需求,可以協助進行 iTRAK 與周邊元件和既有系統的整合,助虹興機械發展產品轉型之路。
魏紹凱認為藉由產品升級,也開拓虹興機械的新賽道。智慧彈性間距橫式包裝機在台灣並不多見,虹興機械可說是台灣市場第一人,未來隨著智慧製造需求的持續成長,勢必會有越來越多製造業者導入。
因此虹興機械將從醫療、半導體或電子產品等領域開始,積極拓展智慧彈性間距橫式包裝機的應用範疇,希望藉此機會跳脫傳統包裝機的價格競爭,成為智慧包裝機市場的領頭羊。
已發佈 2024年8月19日