Orion Packaging是工業用重包裝的拉伸包裝技術領導廠。Orion隸屬於ProMach包裝與加工同級最佳解決方案品牌系列的分支,此品牌系列服務客層包含食品與飲料廠、藥廠、家居用品與工業用品產業製造商。Orion參與了洛克威爾自動化PartnerNetwork™的專案計畫。Pat Pownall是Orion Packaging現任的銷售總監。
- 運用拉伸包裝將棧板上產品成組堆放,同時講求最佳產品安全性,並將物料使用及成本降到最低
- 尋購操作與維護便利且可迅速交貨的機械
- Orion Flex卓越品質的拉伸包裝機生產線,運用洛克威爾自動化控制同步改良交貨時間與易用性
- 一致化且可再現的包裝表現
- 減少退貨、重新堆棧與重新裝運的機率
- 機械製造地點位於美國,擁有同級最佳的前置時間
挑戰
極具彈性化的貨運解決方案
放眼當今全球市場,產品從倉儲運送到銷售點往往路途遙遠。商品在運送途中會歷經許多不同的危險因子,像是潮濕、搬運不慎,或儲存失當。
許多公司為了要防止產品受損,會將產品成組堆放在棧板上,並以塑膠薄膜多層包裝。拉伸包裝是一種塑膠薄膜,透過拉伸張力讓產品固定於原位。此種拉伸包裝也有助於產品免受髒汙、水氣和其他潛在汙染。儘管多層拉伸包裝更能(某種程度上)保護位在棧板上的產品,但拉伸包裝使用得愈多,會立刻反映在裝運成本及塑膠廢棄物上。
Orion Packaging銷售總監Pat Pownall指出:「運送過程中受損的裝運品會退還給發送方,必須由發送方重新堆棧、重新包裝與再次裝運。不論退貨地點在哪裡,每棧損失從美金700元到5000元以上不等。」
隨著對於此解決方案的需求漸增,Orion Packaging需要一個值得信賴又能穩定合作的控制系統供應商,能管理其進階的機械產品線。該公司決定將洛克威爾自動化控制整合至其卓越品質的拉伸包裝機Flex產品線。
解決方案
高效率可再現的成果
為幫助客戶能控制拉伸包裝的使用(上述以來最斥資的製程部分),Flex產品線內機械設計為可快速而高效率地堆棧產品,與此同時使用最少量的拉伸薄膜:
- S-Carriage InstaThread Pre-Stretch Film Carriage預拉伸系統,能在實際操作前預先拉伸薄膜最多達260%。此大幅減少必須使用的薄膜用量,帶來成本降低與減少浪費。
- Orion RevoLogic™技術運用齒輪計數以及裝載高度感測電眼,以使用所需的精準包裝數來固定產品。
- Controls System的設計與洛克威爾自動化配置解決方案事業(Configured Solutions Business, CSB)合作,運用Micro850® PLC、PowerFlex® 525變頻器、PanelView™ 800圖像顯示終端以及Stratix® Ethernet交換器。此控制系統的操作簡便,也能輕鬆完成設置、維護和維修。
可以帶來哪些成果?值得信賴且便於操作的拉伸包裝機進階產品線,同步適用於操作人員及維護人員。
Pat補充說:「假設我們要求Flex棧板包裝機,頂部和底部需要各三層包裝,那麼結果將會是精準的三層包裝。其他技術則採取「主包裝」的策略,除了有三層包裝外還會添加些額外材料。」
此一致性也適用於預先拉伸。Pat指出:「此拉伸包裝機每次對處理的棧板都會交付相同結果。但如果手動拉伸包裝,也許早上預先拉伸40%,但到了下午可能大約只有20%預先拉伸。機器施作拉伸更有效率,也更一致化,每次都會預先拉伸260%。」
結果
Orion可節省成本並具有效率
Orion的客戶受惠於Orion Flex產品線加上其他採用Orion S-Carriage預拉伸系統的拉伸包裝機械,現可省下最多達15%的薄膜成本。
Pat指出:「不僅只是拉伸包裝的費用節省,我們的客戶也省下人力開銷。改由機械代勞則更有效益及效率。花費相同時間可包裝完成更多棧板,操作人員重工率也下降。」
Orion可從明尼蘇達州亞歷山卓的設施據點,迅速將機械交到客戶手上。Pat指出:「我們只需要兩到四週就能完成大多數的機械交貨,依淡旺季而有所不同。」基於與洛克威爾自動化的合作夥伴及供應商關係,我們能可靠而穩定供應品質足以信賴的零組件。洛克威爾提供極為先進的服務和支援,可符合程控或應用有自訂需求時的特殊專案需要。
已發佈 2023年9月5日