QCA Systems Ltd. 30多年來一直為各行各業的客戶提供工業電氣、自動化和IT服務。在約80名工程師、設計師、繪圖員、技術員、專家、經理和行政人員的支持下,QCA能夠提供具有成本效益的高效解決方案,為各種產品提供支援。
- 運出碼頭的鉀肥和煤炭數量增加三倍
- 標準化操作理念
- 調試前的虛擬測試
- 專案提前完成且低於預算
- 超額完成噸位目標
Terris Onyema是QCA系統公司的系統工程師。該公司是洛克威爾自動化合作夥伴網路(Rockwell Automation PartnerNetwork™)的成員,專門從事散裝物料處理業務。QCA為西北太平洋地區的各種工業製造商提供自動化解決方案,包括港口、採礦和其他基礎設施相關項目。Neptune Bulk Terminals是一家全球性的鉀肥和煤炭運輸公司,是QCA的客戶,總部位於加拿大溫哥華。
挑戰
Terris解釋說:「Neptune Bulk Terminals與我們合作,首先是為了將吞吐量提高近三倍。由於他們是如此重要的參與者,因此在進行升級和新設備試運行時,儘可能減少停機時間並保持設備運行,對他們來說是首要任務。」這就對了。客戶希望將吞吐量提高三倍,但在進行升級時要限制停機時間。真是個挑戰!
解決方案
早期參與有助於建立一致性
QCA在計畫開始時就參與其中,Terris認為這項決定為計畫的成功做出了貢獻。
Terris說:「很高興能早早來到這裡,對這是什麼以及我們要做什麼進行概述。首先,我們與供應商坐在一起,實施整個網站的介面標準,以便對將要發生的事情有一個整體的認識。」接下來,他們定義了「運作理念」,為設備如何獨立運作和在系統內運作提供了指導。「這為任何從事電氣設計、自動化或資訊系統的人員提供了一個很好的途徑,使他們能夠單獨對其係統進行工作,並確保每個人都同意我們要實現的目標。」
調試前的虛擬測試
由於QCA很早就參與其中,因此他們能夠在調試開始之前就開始進行設備和系統測試。Terris解釋說:「我們進行了內部工廠測試和場外測試,並在進行任何主要調試之前向客戶展示了這些測試結果。」「這向客戶和我們證明了調試過程的效率,以及一旦一切就緒,系統將如何運作。」
除了簡化調試過程外,前期的設備和系統測試還意味著安裝和現場測試可以快速完成,幾乎不會影響定期的生產計劃。
結果
提前完成,低於預算
由於採取了積極主動的方法,專案得以在預算範圍內提前完成。Terris說:「Neptune以設備的高利用率實現了、甚至超越了他們的噸位目標。」
接下來,QCA和Neptune將利用洛克威爾自動化的FactoryTalk® InnovationSuite從被動式維護轉向預測性和預防性維護。
他解釋說:「我們正在創建具有異常引擎的設備虛擬模型,該引擎可追蹤和監控異常情況,並能預測設備何時可能出現故障。」「我們非常高興能擁有洛克威爾自動化的所有這些工具,幫助我們實現甚至超越客戶的目標。」
已發佈 2023年11月30日