旭源包裝科技股份有限公司(XYP)是一家位於台灣的包裝設備製造商,有超過30年套標機、收縮膜與收縮標籤的生產經驗。XYP致力於提供最佳收縮包裝解決方案,持續專注於開發能符合各種應用及產業需要的新型機器。
熱收縮膜已廣泛應用在餐飲、個人護理、化妝品及藥品等產業中。由於各種應用均有獨特的需要,因此對製造商而言針對不斷變動的消費者需求發展出靈活的反應能力便非常重要。
XYP收縮標籤套標機的關鍵功能便能幫助處理這類挑戰、建立模組化的程式設定方式、讓換線簡單且運作快而有效率。
功能
- 採單一架構的不銹鋼結構,易於安裝。
- 模組化設計,換線快速
- 雙HMI觸控與操作參數介面,對使用者友善的操作方式
- 可依各種不同的套標容器進行調整
- LED顯示器可快速而簡單地獲得機器狀態資訊
- 落地型捲式供料系統換捲安全又簡單
- 高速拼接系統可在無需停機的狀態下進行換捲,可提高產線的生產力
- 標準拼接系統具有獨家的收縮膜張力調整設計可精確移動收縮膜
- 符合安全規範
- 適合用於各種不同的產品類型,包括:圓瓶、方形瓶、獨特曲線瓶及客製化的空瓶等。
優點
- 快速的改機換線時間
- 生產速率每分鐘200-450瓶
- 若需服務與支援請洽Rockwell Automation全球OEM技術顧問