從加速創新到簡化營運等等,雲端SaaS對製造業的影響超乎您的想像。
在過去五年中,資訊技術(IT)已快速遷移至雲端。事實上,根據Gartner的調查,到2024年為止,預計將有45%的IT支出轉移到雲端,而營運技術(OT)則緊隨其後。
這意味著什麼呢?試想一下,在實際投入設計、調試並優化生產過程所需的資源前,您可先模擬新產品或流程的設計。試想一下能在任何地方對客戶設備即時提供支援的可能性,此後將不再需要所費不貲的頻繁差旅。而這只是剛開始。
從加速創新、提高可擴充性到提高敏捷性、簡化營運與降低成本,雲端SaaS有可能改變您的企業。
1. 簡化您的工作方式
您的工作也許很複雜,但您管理工作的方式並不一定如此。雲端SaaS可以簡化您執行業務的方式。
雲端運算可依據需求進行擴充,比以往更容易達成使用者的新增或刪除以及運算效能。不僅如此,透過SaaS,您的員工永遠都能存取最新版本的軟體,無需再仰賴IT部門進行安裝與維護。此外,隨著您在雲端擴充軟體與應用程式,您可以減少硬體與軟體的資本支出。
雖然製造業的雲端運算並不能完全取代內部部署的軟體、硬體以及實體接觸,但它能提供許多新功能,讓您得以擴充現有系統,進而提高效率並改善協作等。
嵌入式軟體
- 在特定的自動化硬體上執行
- 單一用途
- 通常由更高階的軟體套件進行設定或程式化
- 由OT負責
本地端電腦
- 在筆記型電腦與工作站上執行
- 期初成本隨團隊規模而變化
- 軟體使用者須承擔維護責任
- 每個使用者/團隊都有責任,通常與IT部門共同承擔
內部部署
- 在建築物中的伺服器上執行
- 啟動與維護成本昂貴
- 不易在多個站點與供應商之間進行共享
- 由IT負責
雲端SaaS
- 在區域資料中心執行
- 啟動成本低廉,訂閱費亦涵蓋維護費用
- 易於與全球供應商進行協作
- 由SaaS供應商負責
2. 提升您的創新能力
創新是滿足不斷變化的客戶需求,並在競爭中保持領先的方法。透過雲端SaaS,您可以擁有自己的數位實驗室,只需動動手指即可執行測試並解決生產相關問題,無需承擔在真實世界中進行這些工作所面臨的風險與成本。
試想您可以透過順暢協調、以更低的成本且更快的速度嘗試新事物,同時避免影響到現有生產過程。雲端SaaS不僅讓這一切成為可能,更讓它觸手可及。
有了更好的數據品質、更高的運算效能來處理更大的數據集,加上在整個工業生命週期中的單一數位線程,營運優化以及將未來設計提升到新境界等方面均有巨大潛力。
3. 重新構思您支援系統的方法
雲端運算讓「隨時隨地管理系統與設備」得以實現。透過此級別的存取權限,您可以立即管理、設定並啟動與已部署之設備的連線。
能夠更快回應生產需求,代表您可以更快找到解決方案,而透過遠端執行則表示您無需承擔高昂的差旅時間與費用。可透過雲端的遠端維護功能讓發生緊急情況的可能性降低。此外,此級別的遠端連線暗示未來有更大的潛力,包括更主動的支援模式。
來自工廠第一線的數據可以驅動決策以自動提高生產力。藉由設計的情境,營運訊息可用於預測並防止意外停機,同時提高營運效率。
因此能夠減少停機時間、提高生產力與營運效率,進而大幅減少浪費、提高產量等等。這對於管理距離遙遠的廠房特別有幫助。
SaaS產品幫助您自信設計與轉型
雲端SaaS的這些優勢正在重新塑造自動化軟體的未來-這是我們在Azure平台上與Microsoft合作開發FactoryTalk® Hub™的重要考量。我們在此過程中瞭解到,要找出最佳解決方案無須多此一舉。相反地,我們應用了其他產業經過驗證的技術,將這些技術加以修改、調整,並加入我們的研究成果,為生產環境創造出獨特和立即的價值。
我們正處在FactoryTalk® Design Studio™交貨的最後階段,這是FactoryTalk Hub套件全新的雲端原生應用程式項目。從控制器的程式設計開始,就可以提供支援多個控制器專案的現代化設計環境,並且是可以簡化人員在系統中合作方式的隨需解決方案。我們將現代化的軟體開發方法整合到熟悉的自動化軟體功能,因此可以提供前所未有的靈活性。
- 設計靈活性:
部分的控制系統程式設計師喜歡使用圖形化編輯器進行階梯和功能方塊的程式設計,這對維護人員而言在使用上非常直覺。然而,也有程式設計人員發現,使用以文字為主的語言進行開發會更有效率。從過去來看,對許多程式設計人員較為容易的作法,對維護人員而言卻不是那麼容易,因為這是兩種不同的語言,程式設計師不得不妥協。以後再也不用面對這樣的情況了。
有了FactoryTalk Design Studio,相同的邏輯和程式碼可以使用文字或圖形的方式來建立和檢視。使用者可以選擇。程式設計師可以確信,無論使用哪種編輯器,程式碼都可以使用這兩種方式進行檢視,而且在執行上並無二致。程式設計師能夠自行選擇想要的工作方式,他們知道自己提供的內容可以滿足其同事及其他下游合作者的需求。
- 以使用者為主的合作:
因為系統變得日益龐大與更為複雜,而且團隊變得更為分散,所以合作必須更為密切。為了避免彼此互相干擾,以及做出可能造成衝突的重複編輯,程式設計師通常被迫獨善其身。這些限制可能會妨礙到程式設計師同步作業,因此拖慢您的速度。
軟體開發業利用分散式版本的控制系統解決了這個問題,這些系統在設計上能夠可靠且有效處理所有規模的專案。現在,FactoryTalk Design Studio利用這項經過驗證的技術,在工業自動化實現多名使用者的合作。有了直覺化合作工具、自動變更追蹤,以及衝突管理的功能,使用者可以大幅提高團隊的生產力。
- 可以安心使用的安全儲存:
每項專案都伴隨著大量資料,而且隨著專案數量增加,可能會難以有條不紊的方式記錄這些檔案,以及一個地方檢視所有這些檔案。如果硬碟損毀或擺放位置錯誤,檔案可能會遺失。
除此之外,還有為了新產線的開發或可能占用電腦並降低工程設計效率的其他原因,而使升級專案檔案花費更多時間。
這些挑戰促使我們開發FactoryTalk® Vault™。這是雲端原生的安全工業檔案儲存,有助於實現和參與者及組織進行以角色為主的分享,以加快合作速度、維護系統中任何變更的檔案歷程記錄,並將專案檔案分成同一組。其中也包括可以記錄檔案中任何變更的版本控制系統,以維護檔案的安全並視需要將其復原。此外,此解決方案可以透過對於控制器專案檔案的深入分析,提供對設計更深入的見解。
雲端原生產品的適應性加上SaaS可以實現從任何地方存取,讓不同職位的團隊成員之間更輕鬆地進行合作,更容易擁有虛擬建立、測試和調試硬體的能力,達到一次成功的品質。這就是我們利用FactoryTalk Design Hub所提供的解決方案,有助於團隊合作、增加生產力,以及提供更高水準的彈性。在此深入了解。