因為工業自動化生產及資訊系統的複雜度持續增加,所以生產力在製造作業的各方面都變得越來越重要─包括機台的設計與配置階段。在傳統上,手動整合和配置裝置與系統的勞工密集方法,無疑耗時、昂貴,並且違反現代製造商的需求。
實現更快的上市時間,是領先競爭對手並保持優勢的關鍵。沒有時間可以從頭開始建立系統,或是處理市售元件所伴隨著的相容性風險。
因為工業自動化生產及資訊系統的複雜度持續增加,所以生產力在製造作業的各方面都變得越來越重要─包括機台的設計與配置階段。在傳統上,手動整合和配置裝置與系統的勞工密集方法,無疑耗時、昂貴,並且違反現代製造商的需求。
實現更快的上市時間,是領先競爭對手並保持優勢的關鍵。沒有時間可以從頭開始建立系統,或是處理市售元件所伴隨著的相容性風險。
當公司使用來自多個供應商的裝置時,要讓裝置彼此之間以高效率通訊與協同操作,通常會遭遇困難。這種難解的問題會導致工程設計耗費更多的時間與成本。此外,控制系統中有許多裝置,會對未來的維護造成挑戰。
為執行高效率工程設計並提升操作同步,控制器和裝置間更好的整合,對產品的設計和建立特別重要。
整合的新境界
在整個供應鏈中,從製造商到一般使用者,都在努力提高效率和效益。為了將效能調整到最佳狀態,其中的架構和每個元件都必須經過適當的設計,而且必須以高效率執行資源配置。
更為簡單的全面整合可以協助機台製造商整併高複雜度與連線能力,同時監督開發的時間與成本。洛克威爾自動化推出的優質整合體驗,可以呈現控制器與裝置整合的下一個階段。
優質整合不僅將製程、電力、資訊,以及安全連線至控制架構,還可以針對任何網路自動化系統進行可以簡化與優化系統設計、維護及操作的無縫整合,因此可以解決常見但重要的作業挑戰。
優質整合具備Logix型控制架構與智慧型Allen-Bradley®裝置所建立的基礎,因此在洛克威爾自動化多種特定控制系統元件(例如,控制器、裝置、馬達控制中心(MCC)與緩衝啟動器)中獨樹一格。
在單一軟體環境中執行控制器的程式設計、裝置設定與維護管理的所有程序,可說是優質整合的另一項明確特徵。現在的製造商和工程師需要集中式的智慧平台來利用許多不同的裝置,因此利用這些功能便能輕鬆整合、縮短開發時間、提升製造作業的資訊可見性與生產力。
洛克威爾自動化了解,若要接受智慧製造領域的各種挑戰並建立企業聯網,彈性與反應能力和效用同樣重要。透過一系列智慧工具與軟體,洛克威爾自動化讓OEM有機會體驗優質整合,並且能夠對持續變化的市場與業務需求更快做出回應,同時協助減少包含維護及訓練在內的整體持有成本。
一站式解決方案
洛克威爾軟體® Studio 5000®是專為系統與裝置的設計和設定提供直覺且容易使用體驗所設計,將工程設計與設計元件結合在可將生產力最佳化並減少調試時間的單一標準架構,藉此達到優質整合。優質整合提供一種標準化的方法,可以跨多種設計應用共用資料、標籤及警示,因此工程師只要設定一次資訊,便能在整個自動化系統使用這項資訊。同樣地,他們可以在單一位置設定自動化系統的所有元件,而不是使用多種工具進行控制及圖像顯示。
系統在運作時,操作人員和維護技術人員可以從中央位置檢視所有的系統元件,因此可以輕鬆重新設定裝置、疑難排解和存取資訊。
通用產業通訊協定(CIP™)是一種應用層協定,可以提供用於控制、裝置配置及資料收集的全廠區通訊。乙太網路EtherNet/IP™是以CIP為基礎,可以提供裝置和伺服驅動器的即時確定性控制。多個馬達可以透過Logix型控制器中的同步功能精準協調。這些獨特的應用資源可供AC及伺服驅動器使用,提供支援網路同步的特定設定檔,不受裝置影響。工程師不需一再更改程式設計或進行變更,因此可以更輕鬆完成工作。
除了減少整合複雜度,工業製造商會發現優質整合有以下多種方法能夠減少工程設計的時間及相關成本,包括:
裝置對應與配置:
Logix型控制器可以辨識特定的Allen-Bradley元件,並自動匯入其裝置設定檔。在整合Allen-Bradley PowerFlex®交流變頻器時,工程師只要選擇特定模組,Studio 5000軟體就會接著自動帶出所有的變頻器參數。工程師再也不需要手動配對參數編號與說明,或是輸入變頻器的詳細資料(例如,電源和電壓),因此對應裝置變得更加容易。
此外,使用單一軟體環境,以及從單一位置配置控制器及變頻器網路連線,可以減少成本昂貴的開發錯誤,並可排除輸入/輸出(I/O)不匹配的錯誤。
複製裝置設定:
一旦裝置設定完畢,Studio 5000軟體的複製貼上功能可以協助減少將類似的額外裝置整合所需要的時間。如果相同的專案需要相同的裝置,工程師可以直接複製原始裝置,建立其他的裝置節點。Studio 5000軟體可以透過複製貼上的處理程序,將原始變頻器中使用的描述性標籤名稱和配置設定自動傳輸至新的變頻器。
標籤別名:
在Logix型的架構下,工程師可以在實體硬體準備就緒之前,利用重點標籤名稱撰寫整個程式,並於稍後指派實體模組和終端機的資訊。在佈線圖可以使用之前,通常可以使用這類標籤別名的功能來開發程式。這項功能可以讓開發作業同時進行,而且程式設計師不需要等候設計工程團隊完成其電力配置,因此可以縮短產品設計到上市的時間。
程式庫管理:
程式庫管理為優質整合的基本要素,可以讓工程師能夠透過其程式,以有效率的方式儲存、管理和重複使用程式碼。可因此節省開發時間,還可以利用成功專案的結果來建立新的專案。專案程式碼可以匯出至程式碼程式庫,供未來的專案再次使用,甚至可以針對類似的應用建立新的公司標準。如果工程師希望重複使用舊專案的內容,只要將程式碼從程式庫拖放到新的專案即
強化智慧製造
控制器裝置整合的改善可以協助OEM更接近智慧製造的目標,並可透過實現有效連線來設計智慧機台與自動化系統。優質整合可以為工程師提供獨特的整合與配置體驗,並確保操作和技術人員擁有安全及正確的必要資訊,能夠讓機台以更具生產力和獲利能力的方式運作。因此,每項資訊之後都可以為從機台到企業層級做出更好的決策。
為您推薦