隨著系統互相連結的程度越來越高且愈加複雜,設計、設置及維護機械及設備所需的時間及精力都會受到更嚴格的審查。幸運的是,自動化控制器及系統裝置之間更完善的整合可提供節省時間及成本的新機會。
無論您是機械及設備製造商、系統整合商還是終端用戶,這樣的整合可用來簡化系統設計、縮短開發時間及成本,並支援更快速的部署。它同時也讓終端用戶更容易進入智慧生產。
事實上,TechValidate最近的一項調查發現,64%的工業製造商表示,這種整合式的程式編寫經驗有助於縮短工程時間,63%的人表示這有助於他們改善診斷。
這期的Automation Today著重於優質整合(Premier Integration)與現代化DCS,以及簡化系統如何幫助提升生產力及獲利能力。它揭示了最新的工業知識及技術,並探討:優質整合(Premier Integration)經驗;數位分身技術如何提供更好的製造效率;並看看TotalFORCE技術如何推動智慧馬達控制。
加快上市的時程,是領先競爭對手並保持優勢的關鍵。優質整合(Premier Integration)體驗讓使用者可無縫設計、調試、維護及通報企業聯網中的自動化資產。
競賽的目的在於加快產品上市的速度,同時提高生產力及獲利能力。當您閱讀本期Automation Today時,您一定能找到方法簡化系統,以幫助縮短工程時間並提高工作效率。是時候重新思考您對自動化系統的期望了。