為您推薦
Automation Fair At Home
洛克威爾自動化在第29屆Automation Fair At Home上重申透過加速智慧、安全而永續的製造業實現碳中和的承諾
首屆結合現場與虛擬的Automation Fair At Home有來自146個國家的40,000多名登記與會者,主講人包括來自Cisco、Cytiva、ExxonMobil、Gartner、微軟、Thermo Fisher Scientific等公司的PartnerNetwork代表。這個指標性產業展於2020年11月16日至20日舉行。
由於疫情大流行,本次活動已被動態地重新設計為以虛擬體驗為主,以保障客戶、合作夥伴和員工的健康與安全,即日起至2021年6月,皆可隨意存取活動的所有內容。
Automation Fair At Home展示了工業自動化及數位轉型領域的最新產品、解決方案與服務。由於今年活動的混合性質,不同時區和不同地理位置的與會者可透過直播及隨選錄影回放,獲得超過175個有趣的教育機會和90多個展品。議程包括: 參與實際操作的實驗室、以最新硬體及軟體技術為重點的訓練課程、以產業為重點的論壇等等。
洛克威爾自動化首席執行長兼董事長Blake Moret在評論這個活動時表示:「收購ASEM S.r.l與Kalypso,以及與微軟、PTC與其他公司的合作,使我們成為業界最好的生態系統。這個合作夥伴生態系統與我們的技術及領域專業知識相結合,讓我們成為在IT及營運OT技術的融合方面,最能為客戶增加價值的公司。我們為世界各地及各行各業的客戶實現了企業聯網。在這段時期中,研究如何提高客戶的彈性、靈活性及永續發展尤其重要。」
他補充道:「永續發展是洛克威爾自動化和我們客戶最關注的焦點。我們致力於實現碳中和的未來,幫助我們的客戶實現自己的永續發展目標,例如提高能源效率、進行回收以促進循環經濟,及再生能源。」
洛克威爾自動化亞太區總裁Scott Wooldridge表示:「隨著快速的都市化、不斷增長的中產階級人口與人才庫,亞太地區已經成為全球製造業的中心,該產業仍是該地區主要的成長動能之一。」
他接著說道:「洛克威爾自動化的亞太營運對我們的全球業務具有戰略意義,我們希望與所有當地市場成熟及新興的企業和產業合作,幫助它們實現數位躍進;促進該地區從疫情大流行中復甦。」
欲存取Automation Fair At Home的隨選內容,需在此進行免費線上註冊。
洛克威爾自動化收購雲端軟體公司Fiix Inc.
支援人工智慧的電腦化維護管理系統使營運計畫、管理與設備故障預測現代化,以提供尖端維護解決方案
洛克威爾自動化最近宣佈已簽署了收購Fiix公司的協議,Fiix公司是一家支援人工智慧的電腦化維護管理系統(CMMS)的私人公司。Fiix成立於2008年,總部位於加拿大安大略省多倫多市。
隨著工業聯網資產的數量倍增,從維護作業中獲取洞察力的能力對製造商取得競爭的優勢能力變得越來越重要。除了核心自動化之外,這種洞察力還可以提高生產率。
Fiix的雲端原生CMMS為設備維護建立了排程、組織及追蹤的工作流程。與業務系統無縫連接,並推動了資料導向的決策。這間公司2019年的收入成長了70%,而其中經常性收入超過85%。Fiix管理超過2百萬筆資產,一年創造6百萬個以上的工作訂單。
洛克威爾自動化軟體與控制之產品管理副總裁Tessa Myers表示:「我們相信未來的工業資產管理建立在效能的基礎上,藉由Fiix平台及專業知識的加入,我們的客戶將從自動化、生產與維護的全方位綜合資料視圖中獲益,幫助他們監控及改善資產效能,並優化完成維護工作的方式。」
Fiix執行長James Novak表示:「Fiix從一開始就一直致力於將維護及營運團隊,與現代化所需的工具、資源及科技串聯起來,並加入了維護的未來。加入洛克威爾自動化將使我們能夠幫助更多公司實現維護現代化,並透過連接業界領先的資料、自動化及生產系統來提高資產效能。」
Fiix的加入完全符合洛克威爾自動化的軟體策略。它同時强化了洛克威爾自動化在生命週期服務業務方面的能力,該業務提供了全方位的工業自動化服務,以幫助客戶最大化其生產資產、系統、工廠及流程的價值。此外,這也說明了洛克威爾自動化專注於幫助客戶變得更加永續發展。透過CMMS,企業可更有效地營運,減少浪費及能源使用,同時也能節省成本。
Fiix將成為洛克威爾自動化軟體與控制作業部門的一分子。視監管部門的核准與條件而定,這項交易預計將於2020年底前完成。
PTC與洛克威爾自動化延伸策略聯盟
在幫助全球近250家新客戶實現其數位轉型目標後,PTC與洛克威爾自動化宣佈擴展並提前延伸其策略聯盟。
此延伸計畫將確保兩家公司的銷售及產品開發工作的連續性,並將協議內容擴展到包括PTC的產品生命週期管理及軟體即服務(SaaS)產品。此擴展計畫將簡化兩家公司的商業努力,以延伸全面的數位線程解決方案,從前期設計到營運、維護及優化生命週期階段。PTC還將向自己的客戶與合作夥伴網路提供洛克威爾自動化的虛擬機械模擬及測試軟體。根據協議,兩家公司將繼續利用彼此的資源、科技、產業專業知識及市場占有率,從2023年起無縫地為其客戶提供服務。
兩家公司的主要合作產品FactoryTalk InnovationSuite由PTC提供,是業界第一個全面數位轉型的軟體套件,可提供完全整合的工業物聯網(IIoT)、邊緣到雲端分析、製造執行系統(MES),以及擴增實境(AR)等企業聯網必備的功能。FactoryTalk InnovationSuite讓快速開發、實施及在全球推展創新的營運解決方案變得簡單。
國際木基板生產商Norbord的控制、自動化及技術總監Teja Schubert表示:「對於我們公司而言,我們選擇由PTC提供的FactoryTalk InnovationSuite的時機是再合適不過了,隨著第一波COVID-19的到來,擁有一個能幫助我們降低成本、改善員工體驗,並可更充份利用維護及訓練工作的平台變得更加重要。到目前為止,這個空前重要的結盟使我們的公司更容易應對COVID-19的大流行,我們期待使用未來的解決方案。」
隨著製造商重新調整營運方式,競爭壓力及對改善財務績效的要求加速了對各個業務層級的產品、流程與人員進行數位轉型的需求。PTC與洛克威爾自動化業界領先的數位製造解決方案為製造商提供了强大的端到端數位線程能力,使他們能夠在全球疫情大流行的情况下繼續其數位轉型計畫。
洛克威爾自動化與微軟擴展合作夥伴關係,以簡化產業轉型
合作旨在讓製造商更靈敏、更智慧且更具規模,以實現由雲端到邊緣裝置的數位轉型計畫
洛克威爾自動化公司與微軟公司宣佈了一項為期五年的合作擴展計畫,旨在開發整合且市場就緒的解決方案,以幫助工業客戶透過雲端技術提升數位靈活性。
微軟全球商業業務執行副總裁Judson Althoff表示:「今天,可以肯定的是,沒有一家企業是100%有彈性的。那些擁有數位能力及資產的公司比其他公司更具彈性,而雲端技術正是讓它們茁壯發展的原因,我們很高興能與洛克威爾自動化加深已經長達十年之久的穩固合作關係,以幫助企業簡化產業轉型、加速業務成果並實現敏捷創新。」
到目前為止,這兩家公司已經在餐飲、家庭及個人護理與生命科學產業共同開發了20多個使用案例。透過這個合作夥伴關係開發的解決方案將擴大並强化我們現有的產品。
洛克威爾自動化董事長兼首席執行長Blake Moret表示:「這個合作夥伴關係為洛克威爾自動化及微軟的客戶提供了一個全面、簡單的IIoT開發及營運解決方案,並消除了阻礙工業數位轉型計畫的資料孤島。」
恆天然合作集團有限公司(紐西蘭最大的公司,乳製品出口量為全球的30%)的自動化與營運技術總經理Tristan Hunter表示:「我們的團隊已經看到了這個新解決方案的預覽版,我們對策略合作夥伴洛克威爾自動化及微軟之間的合作感到興奮,從我們的內部資產中安全地移動資料,並為我們提供新工作流程以分析及推動更好的成果,這對於維持恆天然全球眾多工廠的高標準非常重要。」
各個組織現在可透過Microsoft Azure Marketplace存取洛克威爾自動化的解決方案,以及更多目前正在開發的解決方案。