全新的Allen-Bradley FLEX 5000 HART I/O可以節省設計與維護的時間
設計和控制工程師現在可以使用全新的Allen-Bradley FLEX 5000高度整合HART I/O模組,以更簡便的方式存取、設定和管理HART裝置。Studio 5000 Logix Designer應用程式提供精簡的程式設計體驗,有助於簡化設計、維護和作業生產力。
全新的I/O模組和HART裝置之間的整合,可以強化裝置的管理、擴大診斷的範圍,以及提供即時的健康監測。線上新增和更換製程裝置的能力也可以縮短停機時間並提高生產力。
開發機台時,PlantPAx 5.0系統和其後版本的通用資料結構與緊密整合的指令集,可以將設計和工程時間減至最少。此外在機械運作之後,FLEX 5000高度整合HART I/O模組增加的運作時間可以立即提升整體運作效率。集中式的設計環境可以讓所有這些工作集中在一個地方,實現順暢的使用者體驗和更高的生產力。
為了滿足更多應用需求,洛克威爾自動化擴充FLEX 5000 I/O選配,加入對高密度數位化、AC和序列模組的支援。擴充的產品組合可以針對極端溫度進一步強化單一平台中的標準和安全I/O控制。