面臨COVID-19全球大流行疫情,生命科學產業已認知到其身處於窒礙核心。來自全球供應鏈、疫苗接種推行以及醫療基礎設施所遭遇的挑戰,使得風險局勢發生轉變,生命科學公司遂重新省思應採取的技術革新方針。
隨著生命科學產業逐漸適應新常態,事業合作夥伴關係也開始嶄露頭角。合作關係愈穩固,有機會實現愈遠大的目標。洛克威爾自動化與先進再生製造研究所(ARMI)的合夥關係,即是這種互蒙其利方針的典型例子。每一件專案都獲得雙邊貢獻的關鍵資訊與技術,包括ARMI正在開發中的卓越中心(Center of Excellence)。透過這種合作關係,已朝向每年拯救數千個生命的醫藥革新世代邁進一大步。
製造工程組織
全球目前有400,000人列於器官移植的等候名單,每天就有20名等候移植者失去生命。多年來,人們致力於彌平科學研究與商業生產之間的差距。ARMI推動的BioFabUSA專案計畫正朝向未來不再需要等候器官移植而努力。這項計畫涵蓋了包含有超過170間事業組織加入會員的大型協會,目標為大規模製造工程組織。
事業組織會員中有許多來自於研究領域和學界,因此擁有組織再生背後的科學知識。不過在判斷要如何將製程量產與自動化方面,則需要仰賴協助。AMRI執行董事Dean Kamen尋求洛克威爾自動化的援助。合作夥伴關係由此而生,洛克威爾自動化分享其專業的知識與技術。
兩者的貢獻對於ARMI BioFabUSA第一條自動化組織產線都極其重要,該產線在2020年初上線。現在可在產線一端置入一個內含有細胞的小瓶,45天後可在產線另一端檢核完整的骨骼韌帶構造。
製程全自動化對於邁向複雜精密的器官工程是一個重要步驟。卓越中心也有助於促成此一目標,不過僅出於雙方發現到了一個契機,並在關鍵時間點有理據而能點頭答應。而此時間點包含了最為基礎的條件,即實體存在。
眼見為憑
這170間事業組織會員絕大多數處於數位廠成熟度模型的早期階段,如能具體展示後期階段可能的樣貌將大有助益。
洛克威爾在數年期間內,探索在大波士頓地區成立卓越中心的可能性。在此同時,該公司與ARMI BioFabUSA之間的夥伴關係有大幅進展,ARMI位在美國新罕布夏州(N.H.)曼徹斯特(Manchester)的設施距離波士頓北區僅有50英里之遙。
改裝後的紡織廠擁有廣大建築面積,可供ARMI BioFabUSA充分運用。當ARMI發現洛克威爾有興趣建構區域性卓越中心,便承諾無償提供使用空間。這是出乎預料的進展,但足以幫助協會所有成員向前邁進。
展示空間緊鄰著高科技的實務應用場域,正是ARMI可利用的良機。雙方都將ARMI卓越中心視為學習工具,提供協會成員有關智慧製造的教育資源。中心建造完成後,將具體展現從手動設置轉為能以全自動設施與企業資源規劃系統溝通的數位轉型旅程。
取得進展
邁向打造該中心環境的第一步,從ARMI BioFabUSA提供位於曼徹斯特的可用空間後,便有非常快速的進展。專案籌畫人在2021年三月取得洛克威爾自動化資深副總裁兼技術長Sujeet Chand具有重大意義的核可。兩個月後,該中心即備妥設備可展示數位廠成熟度模型的前兩個階級。
ARMI BioFabUSA正擴張其發展腳步以達成其宗旨。藉由洛克威爾自動化的助力,ARMI將在未來八到九個月期間裝設八條以上的生產線。每一條正式上線的產線,都縮短了科學與全自動工程組織生產之間的距離,並且強化互動活絡的合作關係。
建立其他夥伴關係
ARMI與洛克威爾自動化的夥伴關係著重於結合科學與自動化的價值。洛克威爾自動化成功建立的另一個夥伴關係是將其Arena Simulation捐贈給非營利組織、政府組織以及公共衛生合作夥伴,以在其社區規劃COVID-19疫苗接種院所。這套軟體可以用來監測病患動線、人員配備、班表變更,並維護排隊患者的社交距離指南。
這套軟體可以用來監測病患動線、人員配備、班表變更,並維護排隊患者的社交距離指南。
洛克威爾自動化公共事務的副總裁Patricia Contreras表示:「我們了解這套軟體是可以改變局面的工具,協助我們健康照護的合作夥伴以更妥善的方式解決供應和人員配備需求,最終有助於縮短疫苗接種流程。我們期待與更多醫院、衛生部門和其他社區組織合作,盡可能協助更多人以安全、有效和迅速的方式接種疫苗。」
在疫情開始時,位於紐約的Norwell Health和位於德拉瓦的ChristianaCare都使用Arena來管理COVID-19住院護理。這套軟體非常適用於疫苗院所規劃,因為能協助決策制定者了解系統的流動,以及處在每天都有不同狀況的環境中所帶來的資源限制。
根據美國疾病管制與預防中心的資訊,截至3月12日星期五已經接種超過1億劑新冠疫苗,現在美國的成年人有13.5%已經完全接種疫苗。當疫苗供應商改變,以及更多人安排接種疫苗時,將會需要更好且更有效率的工具來支援疫苗分配。
Arena Simulation用於醫療已經有超過30年歷史,協助醫院和醫療照護系統安排更好的病人就診流程,並實現成本效率。有關Arena Simulation軟體的更多資訊,請造訪Arena Simulation軟體網站。

醫療數位化
COVID-19全球大流行改變了醫療與生命科學組織營運的方式。正當消費者更加仰賴數位醫療解決方案之際,生命科學公司也正重新評估其供應鏈。
展開這種新的營運模式,代表科學與技術之間的區隔不再如以往明確。這兩種產業分別有各自的知識基礎和技術組合,但兩者相互合作的程度愈高,消費者能取得愈高品質的醫療,病人就醫的結果也愈佳。