Hanyang Packaging and Engineering, Inc.是韓國最大的包裝公司之一,對自動化包裝機台和前/後送料器有豐富的經驗。
韓國的熱門傳統小吃是由紫菜或海藻製作而成(韓文稱為「kim」)。海藻是一種非常薄的食材,在包裝過程中可能會破裂,因此會採用手動包裝。為因應市場需求和產量的增加,Hanyang Packaging決定採用運用先進機台,建置自動化解決方案這一可行的替代方案。
滿足市場需求的自動化解決方案
Hanyang面臨兩大挑戰。第一,人為疏失導致交貨延遲—手動鋪平海藻造成的人為疏失讓效率更為低落,其低精準度和缺乏彈性導致商品延遲交貨。
第二,隨著市場需求增加,生產力和產出也必須提高。因為現有的勞動力難以滿足生產目標,所以Hanyang希望建置自動化解決方案。
智慧機械設計實現智慧製造
為了跟上持續增加的需求,Hanyang Packaging採用創新的智慧機械設計方法。有別於使用獨立機器人控制環境的傳統設備,使用洛克威爾自動化整合式架構的Delta Robot只需單一控制平台即可控制從機器人、標度到輸送的整個系統。僅使用單一控制平台,即可改善網路和硬體的連線能力。
CompactLogix 5370 L3控制器作為整合式架構的一部份,使用和所有Logix控制器相同的程式設計軟體、網路通訊協定和資訊功能,提供適用於所有控制規則的通用開發環境。單一控制平台代表整個系統都能利用標準化的控制器和一台觸控式螢幕進行管理。加入控制器中的運動學功能簡化了整體機台的設計,並讓機台的維護變得更加輕鬆。
除了CompactLogix控制器,洛克威爾自動化的系統還包含Allen-Bradley Kinetix 5500伺服驅動器和VP系列的伺服馬達。這些伺服驅動器和馬達可以精確控制Delta Robot以及標度控制運動。
洛克威爾自動化解決方案架構師Kee Hoon Kim表示:「一台Allen-Bradley CompactLogix 5370控制器就能為我們提供從開始到結束需要的所有處理能力。透過整合機器人和所有伺服驅動器的單一控制器,以及Logix標準化CIP同步/運動平台中的運動學,我們可以輕鬆控制進階運動,充分發揮使用者的程式設計能力。」
在收捲機的監測上使用了Allen-Bradley PanelView Plus 7,這台圖形終端機非常適合以動態的方式監測、控制和顯示資訊讓作業人員快速瞭解機台狀況並制定更妥善決策的應用。