有鑑於開發新製藥與醫療產品所耗費的大量時間與金錢,以及產品短暫的專利期間,為了獲取更長久的市佔率,縮短進入市場的時間非常重要。當前生命科學產業的壓力與日俱增,在加速創新與上市時間的同時,又要快速因應不斷變動的市場需求與日益嚴峻的法規要求。
Cytiva實現了數位製造
Cytiva客戶從事拯救生命相關事業,服務內容從基礎生技研究至開發創新疫苗、生物藥品以及全新的細胞和基因療法。
Cytiva透過提供能改善工作、使其變得更快且更安全所需要的工具與服務來實現此願景,進而創造更好的病患結果。超過7,000位來自40個基地的同事支持公司的願景,其願景為改進取得轉變人類健康之改變生命療法的管道。
作為數位轉型與工業4.0計畫的一部分,Cytiva需要打造數位企業聯網,來協助改善內部運作以及降低終端客戶的上市時間。
Cytiva自動化與數位化執行總經理Kevin Seaver表示:「現在不僅僅是一項產業,我們必須獲得更小、更快且更具成本效益的方式來生產藥品、疫苗與療法。透過自動化製成與分析資料,我們可以重新思考製藥的每一個步驟,並實現具備彈性、效率以及信心的規模經濟。」
簡化系統部署、降低自動化孤島以及縮短耗費在收集及清理資料的時間,均可協助生物科技製造業者加速上市時間。
Seaver表示:「我們的目標是協助公司從七年的時間降到三至四年,方法為直接進行許多工程及自動化的工作。」
透過自動化實踐差異化
Cytiva Figurate的自動化平台包括控制與通訊能力,能將資料的見解分析轉成供上下游提升製程效率的生產結果。為了開發與妥善放置Figurate平台,Cytiva採用洛克威爾自動化的PlantPAx系統,並使用獨特的Unicorn軟體來自動化生物程序設備。可透過MES應用程式取得資料,並將資料整合至電子批量記錄、排程及其他方面。
此平台的設計旨在為終端客戶大幅簡化系統部署。可依據終端用戶特定的需求,洛克威爾自動化有各式系統與其他選項可供選擇。標準化數位程式庫,例如已經過測試、記錄與驗證的產品編碼,亦可打造一路通往製造與自動化之更有效的製程開發。
例如:使用PlantPAx系統的客戶可將其作為單一的獨立系統來操作,也能與其他系統合併操作。透過整合,客戶不僅可傳送生技製藥原料,也可連同資料一起傳送。
Figurate可將製程資料上傳雲端,在雲端上可與其他作業資料結合。使用先進分析,這些寶貴的見解分析可用於改善操作,也可回饋給系統來優化製程。
優勢包括生產產能、可用性和生產員工效率增加10%到20%,以及能源使用、廢料、批次下料時間、維護,以及停機調查減少5%到30%。