隨著消費者需要更新更多元的產品,各公司都爭相推出產品。上市的速度是取得優勢的關鍵。虛擬環境可幫助您獲得上市時間的重大優勢。
機器和產線設計的傳統方法、調試和啟動可能所費不貲,並阻礙上市的速度。在機器建好或產線重新設定後才發現控制整合、產線排序或瓶頸的問題並非最佳時機,因為這通常會導致安裝和調試延遲。
製造商轉而將模仿作為在工廠佈局和工作流程進行實際變更前,在虛擬空間中進行研究、測試和驗證製程的工具。採用使用實際運作邏輯並連到PLC的虛擬系統,可幫助減少從設計到生產的產線所需的資源。生產商通常報告,充填產線的現場控制項調試時間從三週縮減為四天。此為相當典型的縮減規模,也是促進採用的重要因素。
擁抱可能性
您是否想過如果將產量提高10%會如何?如果更改產品組合,控制系統會有何回應?使用工廠廠區虛擬化,您可進行試驗和故障排除。可輕鬆地為您現有的產線建立模仿模型,讓新的設定和產品類型可持續進行測試。重要的是,您就算將系統效果發揮到極限,也不會對實體事物造成任何後果、損壞或中斷。
虛擬化可讓製造商縮短上市時間的觀點,已被越來越多人接受,眾多原因包括:
- 技術模仿更容易實現。不僅可有更多3D繪圖,還可以用拖放軟體輕鬆建立自己的模型。
- 您的員工團隊已經就緒。從學校畢業的產業工程師已經接受過這項技術的訓練。有鑑於他們對虛擬化發揮程度的了解,他們甚至可成為樹立領導力的案例。
- 隨插即用的期望正在增加。隨著自動化日益可靠,大家會期望建立的生產線從一開始就能運作,不需要花費數個月調整。
- 眼見為憑。使用擴增實境和現今逼真的視覺效果,能讓人在情境中看到虛擬運作的功能,讓您的願景對更多利益關係者來說更具可信度。
虛擬環境可幫助您獲得發行時間的重大優勢。
Emulate3D™是創新工程軟體開發商洛克威爾自動化的產品,該公司產品可對工業自動化系統進行數位模擬和模仿。Emulate3D的軟體可以使用精確的模擬模型來改進系統規劃和決策制定,然後在安裝前利用仿真模擬試驗來測試控制系統,使客戶能夠在製造和自動化成本實際發生和交付最終設計之前,對機台和系統設計進行虛擬測試。Emulate3D具備廣泛的工業設備,可為您的工廠打造數位分身。
將虛擬環境進行測試
建立包含系統或機器的電腦輔助設計(CAD)模型以及控制系統的動態數位分身後,您可隨意使用強大的工具將系統放在虛擬環境中,此舉與調試階段的成本相比,在此環境中的變更成本最低。
3D虛擬和模仿軟體是建立動態數位分身的理想平台。擁有這個軟體,您就可以從各種標準格式中輸入CAD、建立運動行為來反映實際系統的執行,並透過標籤瀏覽器將模型控制項連到實際控制系統。然後,您只需建立負載來驅動系統,分身就可以使用,並可透過您在實際系統中所用的HMI進行操作。
在投入任何資源到製造前,可以先驗證和示範此虛擬環境。當實際系統在現場組裝並連到控制系統時,您就有把握不會發生任何邏輯運作或排序的問題。這些問題會在專案的虛擬調試階段就及早發現並解決。
![Main Image](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/at64-application-profile-digital-engineering-3d-simulation.3840.jpg)
經過嚴格的虛擬測試和調試的系統可讓大家受益。生產員工獲得經過更全面測試的系統,其運作狀況符合預期。系統整合商可以更準確地預測調試時間並相應做出計畫,當專案準時按預算進行時,所有利益關係者都能獲益。
數位分身讓OEM有競爭優勢
Gartner預測,到2022年前或更早,已實施IoT專案的公司中,有三分之二以上將在生產中擁有至少一個數位分身。對機械製造商來說,數位分身的無止境用途可提供競爭優勢。該技術可為您的業務帶來三大優勢:
1. 更好的設計和銷售機器方法
使用數位分身以數位方式來設計、測試和以數位方式證明您的機器,可幫助製造更高品質、更低風險的機器,並將其提早上市。使用模擬軟體,您可以將物理應用於計算機的CAD模型,讓模型栩栩如生。然後,您可查看機器在虛擬環境中如何運作並與人和其他機器互動的方式。
2. 更快、更一致的調試
機器設計和控制系統第一次結合時,總會有無法一致的風險。這可能導致最後一刻需要變更設計,不僅所費不貲,還可能讓您錯過客戶的開始期限。使用數位分身以虛擬方式調試機器,就可以避免這些意外。
3. 為客戶優化運作
當您將機器的數位分身傳給客戶時,有多種方式可幫助他們優化生產並縮短停機時間。您的客戶可在機器到達前,使用數位分身的虛擬方法來訓練操作員。與真實訓練相比,這可以幫助員工更快培養能力,並可幫他們做好更周全的準備,因為虛擬訓練可讓您模擬實際上很難再次發生的故障和極端條件。
在生產過程中,數位分身可以模擬運作,讓員工可探索改進機會或在進行變更前先試試結果。最後,數位分身可以幫助維修團隊以新的方式縮短停機時間。如果出現故障,技術人員可在擴增實境(AR)的環境中看到運用在實體機器上的數位診斷結果,以便更迅速解決問題。
數位分身可以改善人的工作方式,並將專案轉到動態數位環境中,因而提高您的競爭力。
Gartner預測,到2022年前或更早,已實施IoT專案的公司中,有三分之二以上將在生產中擁有至少一個數位分身。
![Main Image](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/at64-application-profile-digital-engineering-digital-twin.3840.jpg)