恆天然合作社集團(Fonterra Co-operative Group Limited)是紐西蘭最大的公司,其乳製品出口量佔全球約30%,擁有全球最大與最先進的加工設施網路。
該公司每年收集220億公升牛乳,為140個國家的數百萬名消費者提供乳製品。數年前,恆天然在荷蘭北部的海倫芬(Heerenveen)訂制其第一座歐洲乳製品原料工廠。工廠每天加工的乳清尖峰產量可達270萬公升,以及年產量約為25,000噸的乳糖和5,000噸的蛋白質產品。
不過在開發海倫芬的工廠時,恆天然公司選擇完全使用以Allen‑Bradley產品為主的自動化、加工與馬達控制解決方案。因此洛克威爾自動化以及洛克威爾自動化認可的系統整合商Beenen B.V.,協助恆天然建立單一供應商的完全整合控制解決方案,此解決方案也可提供從商店區域到頂層區域間的有效通訊。
這座新工廠於2014年2月收到第一筆訂單時,也為恆天然帶來各項挑戰─工廠必須投產運作到2014年底。相較於產業平均要花18到24個月,Beenen在洛克威爾自動化的支援下,承諾協助在12個月的時限內解決這項挑戰。
除了時間限制的挑戰,恆天然的馬達控制和面板也有自有標準─要和其他供應商與競爭廠商的裝置界接。在專案進行期間,恆天然利用洛克威爾自動化的製程程式庫,將其自有的標準轉換為洛克威爾自動化的標準。
完整的整合式解決方案
恆天然的解決方案是由洛克威爾自動化產品的多個部分組成,其中有許多是公司最先進的企業聯網產品。
除了部署各種Allen‑Bradley硬體及馬達控制中心(MCC),他們也安裝了FactoryTalk® View、FactoryTalk Historian、FactoryTalk VantagePoint®及FactoryTalk AssetCentre,讓製程資料能夠以容易閱讀的格式自由取用,以及每個職務所需的特定格式。
工廠可以集中保護、管理、版本控制、追蹤,以及回報其整個設施的自動化相關資訊。此外,安裝的洛克威爾軟體CPG套件(Rockwell Software® CPG Suite®)製造執行系統(MES),也可以提供協助恆天然實現卓越營運、增加供應鏈效率,遵守法規遵循指南,以及滿足永續發展目標的價值型應用程式。
安裝的完成使用了許多加值型服務產品,包括提供關鍵備用零件的配件管理合約、TechConnectSM的支援合約,以及恆天然作業人員的深度訓練。
只需要一個
現在,恆天然非常滿意海倫芬工廠的效能,而且作業團隊對於系統裝置優先整合(Premier Integration)的好處感到興奮不已。因為採用企業聯網的方法,所以公司能夠利用有效製造資料,接著可以和需要查看紀錄與即時資訊的所有人分享。
洛克威爾自動化現在是恆天然在荷蘭的標準,而且部署完整的洛克威爾自動化解決方案後,只有也只需要一個供應商,而不是兩個供應商,這讓恆天然在維護及備件擁有額外的優勢。
恆天然的營運總監Hans Berghorst說明:「我們是根據總持有成本(TCO)來選擇我們的供應商。我們不光是看資本支出(CAPEX),也會看10年的使用壽命成本,因此判斷Beenen開發的洛克威爾自動化方法是最佳解決方案。」