M.G. Bryan是一家位於美國德州大草原城的頂尖重型設備與機械設備原始設備製造商(OEM),協助滿足其使用者的生產需求超過25年。該公司為全球的客戶提供引擎、發電機、工業幫浦裝置、油田服務設備,以及危險區域電源供應器。
石油和天然氣產業的生產必須視資源而定,而且絕對不能中斷。壓裂車輛的成本上看100萬美元。這些車輛可以在隔離的極端環境下運作,而且使用許多的耗材元件。另外,這種車輛通常每隔200小時便需要新的機油濾清器,並且服務4,000到5,000小時便需要完整的引擎大修。生產商在租用或購買設備時,為了讓投資物有所值,通常會尋找縮減成本和提高投資報酬率的方法。為了協助其客戶獲得最佳的投資報酬率,M.G. Bryan必須即時瞭解其設備的效能,才能以具成本效益的方式密切觀察設備的效能,並協助客戶充分發揮資產的運行效率。
雲端版本解決方案
M.G. Bryan採用策略性資產績效管理(APM)解決方案(洛克威爾自動化的其中一個服務聯網領域),為其利用Microsoft Azure™雲端運算平台,以及結合FactoryTalk®軟體套件的壓裂車輛開發全新的控制及資訊系統,以從遠端安全存取即時資訊。
每部車輛的控制系統均利用Allen-Bradley® CompactLogix™的可程式化自動控制器。雲端版本的FactoryTalk® VantagePoint®軟體會蒐集控制系統的資料,顯示出完整與歸納後的車輛與車隊效能狀態。
緊密整合的全新控制及資訊系統可以匯集不同的資訊來源,包括紀錄、關聯和交易資料。為了讓M.G. Bryan或其客戶充分利用這種豐富的資料,而不需要建立和管理其自有的資料中心,洛克威爾自動化利用雲端運算。使用雲端行動技術,以及透過雲端進行企業資訊的安全及無縫轉移,讓M.G. Bryan能夠更進一步運用智慧聯網。
客戶服務的新境界
M.G. Bryan.的工程總監Josh Rabaduex表示:「現在我們可以透過行動裝置和網頁瀏覽器從雲端擷取資料,製作出個別車輛傳動系統和壓裂效能的報告與儀表板紀錄,以及和整個車隊相關的製程效能及維護趨勢。雲端運算的彈性和可擴充性,可以協助我們提供擴充車隊的整體營運管理。」
對遠端資產資料的安全與即時可見性,提高了M.G. Bryan客戶的運行效率和生產力。例如,M.G. Bryan接獲投訴,得知其租賃車輛的引擎發生屬於危險情況的喘振。M.G.Bryan的人員能夠立即記錄和檢閱來自正確車輛的資料,並且建議客戶檢查油箱並開啟意外關閉的閥門。整起事件只要10多分鐘便能結束。客戶可以採取立即行動,因此能夠節省可能的60,000美元更換零件費用、100英里的維修行程、員工受傷,以及生產時間的損失。
APM解決方案提供了全新的商業模式,可以降低專案風險及生產成本,同時提升這些壓裂車輛的價值創造時間。Rabaduex表示:「我們也在探索如何利用這類資訊向我們的客戶展示效能和其他預防性維護。現在,我們可以製作客觀資料,展現出我們的幫浦和其他元件有多麼經久耐用。我們可以在履約保固中使用客觀資料。當空氣濾清器需要更換,或是引擎需要大修時,我們可以提醒客戶。可能性似乎永無止境。」