嘉吉的目標很高:它致力於成為為人類提供營養的全球領導者。該農業集團在全球70個國家擁有155,000名員工,並擁有完全整合的供應鏈─從農場到零售店及餐館─一切都一帆風順。
食品加工是其主要的業務內容,從較小的油籽壓榨廠、玉米油精煉廠、澱粉精煉廠及醃製生產廠,到更複雜的乙醇蒸餾及玉米發酵設施。
為了實現整個工廠內的流程最佳化,嘉吉正在進行結構化的全球持續改善(CI)計畫。
當然,流程控制是一個高優先順序的任務,因為它會影響產量、生產力、能耗及生產品質。嘉吉公司工程與資料科學團隊的精煉廠流程控制主管Chris Christie說:「作為我們的CI計畫的一部分,會進行流程控制研究,然後將控制策略標準化,並部署於具有類似流程的工廠中以提高效率,」。
其成果令人振奮─在一定的程度上。Christie解釋:「因為我們持續進行推展,我們已經落實了控制迴路,並看到了它們所提供的價值,」「然而,我們很快便意識到,由於各種結構及技能的原因,讓這個成果無法持續下去。」
為了更好地維持嘉吉流程最佳化計畫的成果,需要一個控制迴路效能監控及先進的診斷解決方案。Christie及他的團隊展開了概念方案的評估、選擇及試驗證明,現在從洛克威爾自動化的Encompass產品合作夥伴控制站開始,推展PlantESP至全球超過70個嘉吉的生產基地。
進步已達極限
一般的嘉吉生產設施─依據大小─使用數十、數百甚至數千個PID控制器來管理生產。雖然有設定讓所有控制器以自動模式運作,但當流程控制工程師讓工廠自動運作時,有些控制器會變回手動模式。結果無法獲得最佳化帶來的好處。
當時無法追蹤模式的狀態,並缺乏工廠等級的責任歸屬,因此僅在發現問題後才能發起效能分析及例如PID調校等行動。Christie解釋:「對於較簡單的流程,例如油籽壓榨及精煉,我們沒有配置流程控制人員,所以我們從未將這兩者聯想起來,」。
調查既複雜又耗時,通常還牽涉模式趨勢資料的檢視以及多個趨勢的手動比較,以確定發生問題的控制器。控制站工程副總裁Bob Rice表示:「這種手動分析的方法還必須考慮訊號干擾,因為它使模式辨識變得更加困難。」
為了更好地維持所有生產設施的一致效能,嘉吉需要一個控制迴路監控工具以提高迴路效能的可視度,檢測即將發生的問題,並為故障排除提供診斷及建議的修復方式。