智慧安全解決方案有助於克服營運挑戰
智慧安全解決方案對於幫助公司解決各種營運挑戰也極為重要。例如,智慧安全解決方案的設計是用來要求員工遵守標準作業程序、解釋程式異常,並防止任何人繞過這些系統,將自己與他人置於潛在的危險之中。這對於一個正在發展且距離變得更遠的人力來說尤其重要,因為年紀大的員工離職或臨近退休,而年輕的員工更容易因缺乏經驗而受傷。員工受傷通常是由於試圖維修機器或處理因堵塞、填裝錯誤及產品更換等原因造成的停機。
智慧安全解決方案提升停機資訊的可見性,為工作人員提供了停機原因的來龍去脈,例如機器故障,然後提供解決這些問題的補救措施。智慧安全解決方案可以幫助應對營運挑戰的另一個領域為資料管理,可確保資料收集及報告均依據最新的資料及資訊。
此外,智慧安全解決方案大幅減少手動輸入檢查、合規日誌及事件報告的安全資料,因為這些解決方案連接到工廠區域系統,可幫助減少錯誤。
智慧安全解決方案亦强化了法規遵循性,有助於克服在文檔及報告上使用業界標準的挑戰。智慧安全解決方案也更易於安裝與維護。
安全解決方案通常需要更複雜的佈線以獲取額外的診斷資料。然而,整合式的智慧安全解決方案可使用傳統佈線來存取關鍵診斷資料,因此可節省時間及成本,並有助於全面掌握機器或產線的健康及狀態。
在這個由疫情產生的新常態市場中,智慧安全解決方案可提高生產力及營運彈性,洛克威爾自動化不斷將智慧功能加入其廣泛的安全解決方案產品組合中,以處理市場對此種解決方案的需求。
這些解決方案可透過分析及診斷資料,同時改善安全合規性及生產效能,然後將其轉換為有意義的資訊,以提高生產力及減少非預期停機,同時維持安全完整性及合規性,這些全都是我們的企業聯網®策略。
為現場及遠端人力設計的智慧安全
安全解決方案的傳統價值是為保護現場人力並提高生產力。但現在的人力混合了現場與遠端人力,並尋求利用數位轉型所需技術的智慧安全解決方案。
這使得洛克威爾自動化在其智慧安全解決方案產品組合中設計了許多遠端監控功能。例如,為了執行遠端的故障排除,智慧安全裝置的效能可透過其EtherNet/IP 網路進行通訊,讓標準及安全資料可在個別裝置操作中擷取,然後可以讓位於任何地點的工作人員看到。利用 Studio 5000® 可由任何地方執行智慧安全裝置的設定與監控,以及存取裝置設定檔。
EtherNet/IP 網路亦提供根據歷史資料所建立的預測性維修例行作業,可由資訊收集模組(historian)發送至智慧安全裝置,藉由從裝置操作中收集的資料,然後加上時間戳記,再發送回資訊收集模組。遠端工作人員也可以請求透過EtherNet/IP 網路安全存取智慧安全裝置,例如指示防護門的位置及防護鎖的狀態。歷史資料的存取請求也可用於應用程式調整。因為 EtherNet/IP 簡化了網路架構的安全性,讓這種應用變為可能,這個網路架構旨在標準未經修改的乙太網路上管理的標準及安全控制。
我們的智慧安全裝置透過個別識別的存取點,提供對特定資產或機器的資料存取,讓資料可在個別裝置的操作中擷取。讓一台裝置變得智慧及安全有助於簡化佈線及系統複雜性。此外,智慧安全裝置還可以與資產及機器的現有安全裝置一起使用,以利用現有用戶群並有助於防範拆除更換的需求。智慧安全裝置還可依據裝置的使用情況或使用年限採取預測性維修程序。
CIP Safety 强化了營運彈性及生產力
洛克威爾自動化智慧安全裝置的一個獨特之處即是透過其 EtherNet/IP 網路使用 CIP Safety。CIP Safety是通用產業通訊協定(CIP)的延伸,EtherNet/IP的應用層協定。這個功能也提供了現場或遠端工作人員更高的關鍵資料存取權限,以便全面掌握機器或產線的狀態。
透過 EtherNet/IP 網路連接到 CIP Safety 的智慧安全裝置組合,有助於建立能夠提供有意義資訊的機器或生產資產,因此身處任何地點的工作人員都能以更好的方式監控機器的健康、減少非預期停機、提高彈性,並增强安全性,同時幫助總持有成本,提高公司的營運彈性。
這些透過 EtherNet/IP 網路連接至 CIP Safety 的裝置提供了更具寶貴見解的診斷資訊,例如發生安全相關的故障位置,或工作人員是否依循標準作業程序。
加工業者及製造商可將這些見解帶入工作中,有助於提升其生產設備的生產力與永續性。這些功能有助於改善生產力,例如以警報器通知員工他們正靠近危險,藉此協助防止機器減慢或停止。此外,CIP Safety的功能新增可取得的診斷式資料,以警示工作人員常見的故障,例如掃描器的鏡頭上出現灰塵。
智慧安全已全面融入新常態
將智慧功能加入安全性中,讓製造商與加工業者獲得新的效率、提高產品品質,並讓人數較少的現場作業能更即時、更安全。
智慧安全解決方案有助於標準化流程、機械及安全控制,讓系統不易受到非預期停機的影響,並有助於提高生產力及獲利能力。