現代化的圖像顯示解決方案可以實現智慧製造
Allen-Bradley® VersaView® 5000產品組合,是洛克威爾自動化最新的開放式架構人機介面(HMI)。有了這全新系列的工業電腦、精簡型用戶端與監視器,製造商便能將其單機或分散式HMI應用現代化,為智慧製造提供支援。
其開放式架構可以提供更高的自由度,讓製造商安裝符合任何特定作業需求的軟體。此產品組合支援現代化的作業系統和各種軟體應用程式,但理想的部署是將FactoryTalk® View SE軟體用於分散式應用。
VersaView 5000產品組合為洛克威爾自動化可擴充運算產品的一部份,內含五種產品:
VersaView 5100監視器
新的產品組合加入在所有其他產品中尺寸最大的Full HD螢幕,可以顯示更多資訊並複製工廠區域中的控制室畫面,讓資料共用更有效率。除了全新的22吋(1920x1080)螢幕尺寸,VersaView 5000產品組合還有12吋(1280x800)、15吋及19吋(1366x768)的寬螢幕選擇。這些裝置:
- 提供單一外部顯示器輸出連接埠
- 可以在0到50 °C的環境下操作
- 具備面板及VESA安裝等安裝選項
- 加入無邊框玻璃的設計,採用10點觸控的電容式多點觸控螢幕。
VersaView 5400工業電腦
這些無顯示器電腦採用小體積、雙視訊輸出,以及輕量化的無風扇設計。這些電腦可以在-20到60°C的環境中運作,而且具備壁掛、VESA安裝、DIN軌架、書架和機台等安裝選項。這些無顯示器電腦具有和整合式顯示器機型相同的效能,以及可以載入多種軟體應用程式的彈性,非常適合多種應用。
顯示器和無顯示器電腦兩者:
- 均採開放式架構,可提供更高的應用靈活度
- 均具備四核心Intel Atom® E3845處理器,以及一顆128 GB固態硬碟
VersaView 5200精簡型用戶端
VersaView 5200精簡型用戶端採用與整合式電腦相同的現代化設計,同時提供面板和無顯示器的版本。這些精簡型用戶端沒有作業系統,因此非常適合分散式應用。精簡型用戶端電腦可以用於遠端存取伺服器,因為精簡型用戶端可以仰賴主要伺服器來發揮其作用。這些電腦在設計上選用精簡型用戶端的硬體,可以和洛克威爾自動化ThinManager®軟體搭配使用,因此可以集中管理現代化工業作業各方面所需的內容與圖像顯示。ThinManager搭配VersaView 5200硬體使用時,使用者可獲得自訂與頂級的ThinManager功能。ThinManager:
- 允許部署較為平價的硬體,同時以降低管理和硬體成本並提高安全性的形式,提供使用者熟悉的應用程式及工具
- 將目前的可程式控制器和操作人員介面無縫整合,同時提供可以簡化從任意處監測和調整使用者工作階段的多種功能、工具和方法