您需要的邊緣
FactoryTalk Edge Gateway是更廣泛的邊緣平台產品的重要基礎,其中包括預先建立的資料分析模式、機器學習、特製應用程式以及可擴充運算的元件。
工業資料會大量和高速產生,導致難以精準擷取。即使您可以做到,但在使用上也很可能因為缺乏脈絡和可用性而受到限制。
由於營運資料鎖定在不同的裝置或隔離在記錄系統中,因此資料科學家在資料準備上要費盡心思,而且難以收集可據以行動的工業效能見解。
透過建立相關OT資料脈絡的方式連結這些工業資料孤島,對產生較高價值的可操作見解非常重要。此外,除非工業OT資料以IT和OT應用程式均可使用的邏輯資料模式封裝,否則IT/OT融合的前景仍是遙不可及。
洛克威爾自動化的FactoryTalk Edge Gateway軟體可以解決這些挑戰,發揮可據以行動的工廠和企業層級見解來加快IIoT的數位轉型速度。若機器、裝置和自動化資產本身為資料來源,這套軟體可以將這些工業設備的資料收集、歸納和組織加以簡化和自動化,從一開始便實現高度的資料完整性。
這套軟體可以為在企業層級推動邊緣到雲端IT/OT融合提供正確的基礎,因此從廠區到企業的每個人都可以制定更明智的決策。
您需要的邊緣
FactoryTalk Edge Gateway是更廣泛的邊緣平台產品的重要基礎,其中包括預先建立的資料分析模式、機器學習、特製應用程式以及可擴充運算的元件。
這套軟體也是洛克威爾自動化和PTC及Microsoft等合作夥伴加速數位機動性的策略,推動工業裝置到雲端系列產品的關鍵支柱。
一家頂尖的《財富》雜誌100大藥品製造商說明:「現有的老舊系統無法融入IIoT,而且需要許多軟體程式才能收集和組織資料。以現有方法收集的操作屬性值各有不同的時間戳記,因此無法將資料同步在一起。相較於這種方法,FactoryTalk Edge Gateway會自動將資料拼接在一起,並使用預先設定的資訊層次模型放入有效負載中。FactoryTalk Edge Gateway提供能收集和組織相關資料的單一解決方案。」
獨特的資料管理功能可將資料科學家或分析師的分析資料準備工作減少多達70%,成效相當驚人,同時提供高品質的OT資料。
基礎通用訊息資料模式是由獨特的洛克威爾自動化FactoryTalk智慧物件功能加以編排,並且有效對應至現場或雲端應用程式以產生整體企業的預測性見解。
FactoryTalk Edge Gateway的功能可將資料科學家或分析師的分析資料準備工作減少多達驚人的70%,成效相當驚人,同時提供高品質的OT資料。
洛克威爾自動化資訊系統產品管理主管Arvind Rao表示,「工業企業需要可據以行動的企業層級見解,才能實現其目標。隨著客戶持續推動IT/OT的整合,並且利用營運資料來獲得見解,他們逐漸理解擁有正確的OT資料脈絡對其數位轉型計畫的調整非常重要。
有了FactoryTalk Edge Gateway,我們大幅減少建立、維護和擴充此關鍵OT內容所需的時間和工作。如此一來便能為我們的客戶提供機會,藉由分析實現雙位數營運改善。」
發揮工業效能見解
透過存取OT歸納後的資料,IT應用程式可協助收集您整體企業中的設備見解。藉此讓您快速、輕鬆和主動找出製程和生產效率低下以及產品缺陷。
因為準備資料需要的時間較少,所以您可以專注在利用您的資料偵測和解決設備問題與提升產量。以下是分別與食品和飲料及汽車和輪胎業相關的使用案例,可以突顯出精確生產資料的價值,並將您的整體營運和供應鏈連結。
使用案例1:提供精確的生產資料
在食品和飲料業中,通常在產品於零售商處上架或送達消費者手中之後才會發現品質問題。當啟動特定批次或分批召回時,製造商必須找出問題的根本原因。若要進行有效的根本原因分析(RCA),每個批次和序號內含時間戳記的精確生產資料便非常重要。
有了FactoryTalk Edge Gateway軟體,您可以在資料來源快速收集資料並建立資訊模型,包括對應各階段電流位準、扭矩和速度等生產資料的批次和序號。此資訊模型可以推送到位於內部部署或雲端的資料儲存或IT應用程式。透過精準的生產資訊,IT應用程式現在可以讓製程工程師和資料科學家執行RCA並防止未來出現類似的品質問題。
使用案例2:連結您的價值鏈
因為原料成本和作業效率波動,所以汽車和輪胎業通常會面臨營運和供應鏈的挑戰,以及維持獲利能力的長期壓力。輪胎製造流程是上游批次生產和下游作業離散製造的獨特組合。控制系統、通訊協定和產出的異質組合非常普遍,而且工廠的各個部門彼此孤立,整個價值鏈幾乎沒有共用資料。
透過FactoryTalk Edge Gateway軟體,您可以連結完整價值鏈中的異質資產組合、將脈絡化的OT資料擷取至通用資訊模型並消除資料孤島。
上游的IT應用程式也可以使用此模型建立單一事實來源,以衡量整體企業的營運、機器和品質績效。除了資訊模型外,藉由正確的分析工具組合,您可以使用潛在的OT資料來預測機器和製程故障,以及加快品質問題的根本原因分析速度。
邊緣至企業分析
透過將跨設備、裝置和自動化資產的工業資料收集、歸納及管理簡化與自動化的邊緣至企業分析,加快您數位轉型的速度。
FactoryTalk Edge Gateway軟體可以和各種雲端、IIoT和大數據應用程式整合。提供在OT層中建立資訊模型以及有效對應至上游IT應用程式的能力,以改善OEE、預測品質和製程效率等效能指標。