若要解決目前的批次製造挑戰,便需要現代化的方法,利用最新的技術找出全新的競爭優勢
世界不斷改變,而製造也隨著改變。現今生氣蓬勃的製造業面臨多項挑戰:控制成本、緩解風險,以及把握每一次獲得競爭優勢的機會。對許多公司而言,這表示生產區域必須排除效率不佳,起因於採取不夠嚴謹的方法而遭拖累。這需要明智的決策制定、效率不佳的資料導向揭露,以及大規模的合作。實際上,企業組織採用現今迅速發展的技術,必定能找出全新的競爭優勢。
公司在解決這些挑戰時,必須針對傳統上用於批次應用的既定流程審核全新和現代化的方法。受到老舊系統限制的設施無法配合設備的狀況隨著時間改變,或是在將試驗區域的程序調整為量產時,利用通用的工作流程。
現代化的批次可以提供價值
從簡單、單一容器、單一產品的生產到複雜的生產系統,每個生產商都有多樣化的批次處理需求。雖然製造商之間對於批次處理的需求各異,但彼此關注的重點仍然相同,便是制定更明智的業務決策。
科技的進步會使源自內部和外部來源的機會和風險增加,而這些來源會隨著智慧型裝置每次的新增連線增加。每次的機會都會帶來各種威脅,而這些威脅足以中斷批次作業、安全性、生產力,以及協助保護資產、機械設備和資訊的能力。一套現代化的批次系統必須採取資訊安全的設計方法,以保護生產系統和智慧財產權的安全,還要能協助工廠滿足對於運作時間的期望。
這套系統必須讓資料可供持續改善分析使用,同時保護資料的完整性。接著這些資料也可以用於法規和品質控制報告。企業聯網可以充分利用現代化批次系統所帶來的各種機會,以及防止伴隨的風險。
事實上,現代化的批次解決方案是企業聯網的關鍵要素。企業聯網可協助您檢視製造流程的即時資料、比較各個工廠的效能、快速擴大或縮小生產規模,以及管理能源消耗。企業聯網可以促進密切的合作與整合,發揮即時資料的功能以協助提高生產力。
實現擴充能力
可擴充性並非只是具備控制小型和大型系統能力的支援技術。所謂的可擴充性,是指瞭解需求並應用正確的技術,而非從某個產品開始,再嘗試將其用於所有解決方案。可擴充的解決方案產品,可以透過降低工程設計和維護成本的方式來提高生產作業的效率。
在某些情況下,對於將批次軟體套用在小型或獨立系統,伺服器和網路基礎建設及其相關資訊安全的需求會成為障礙。在缺少這種基礎建設的情況下,使用者仍應能夠透過整合的狀態模型和狀態流量控制,來建置既有的工業標準控制。相反地,單純以批次管理模型驅動控制器或許可以提供部分的效益,但可能不是適當的解決方案。
監管複雜架構的批次管理系統,其效益無法誇大。當複雜的架構導致要將控制分配給多個控制器中的數個裝置時,集中式系統便能提供最合乎邏輯且一致的平台協調。
進階控制技術
現代化批次系統的控制系統,必須設計成可以在製程需要時徹底發揮其反應能力。容許狀態轉換延遲等領域效能不佳,終將在時間、產品品質和整體獲利能力方面付出代價。在許多情況下,最好將順序控制移至靠近實體設備的位置,以更妥善控制敏感性步驟、維持資訊安全,以及提高系統的可靠性。
和早期的控制器相比,現今控制器的處理能力,可以提供前所未有的速度和功能。許多應用會嘗試利用這些控制器的特性,用於批次處理中的快速回應或高度可用效能架構。現代化的批次解決方案必須能夠將這些功能用於相位和狀態轉換控制,而不會放棄傳統上只能和伺服器級系統搭配使用的成熟技術和方法。