適合現代化工廠的更好方法
為了解決現代化裝配廠的現實問題,北美的KUKA系統公司最近開發出KS BOLT緩衝高架式線性傳輸系統。北美的KUKA系統公司為全球汽車工業生產系統頂尖供應商德國KUKA AG的據點之一。
KS BOLT和使用摩擦型輸送的傳統緩衝方式不同,KS BOLT仰賴洛克威爾自動化MagneMotion®的獨立推車技術。此系統採用QuickStick®智慧型輸送機。
QuickStick系統是由線性馬達以及內建的馬達控制器所組成,使用內建的位置感測來個別控制循環式軌道上的獨立載體。加速、減速、速度及位置皆可由程式控制。
內嵌情報的功能
Laurence表示:「線性馬達的技術讓KS BOLT成為具有高度智慧的系統。因為將位置感測器嵌入馬達,所以您可以隨時知道每個載體和每個配件的確切位置。」
相對來說,傳統的輸送機仰賴外部近接感測器來監測輸送帶上的托盤移動,但無法控制或追蹤個別酬載。另外,傳統的輸送機只能單向運作,但KS BOLT可以雙向運作。
Laurence補充:「當生產和輸送系統不同步時,雙向運作的功能就特別實用。因為情報系統永遠知道所有零件的位置,因此可以視需要自動和獨立傳輸適當的車型。」
KS BOLT也是一種高效率的解決方案,可以簡化多種車型工廠的適當排序。為了協助實現每部車輛的正確零件排序,許多工廠會建立線性緩衝區,為個別車型提供獨立的輸送系統傳輸零件。
Laurence解釋:「KS BOLT系統具備優異的追蹤能力,裝配廠只需單一KS BOLT系統,即可取代線性緩衝區和獨立的輸送機。」
元件更少。維護更輕鬆
KS BOLT系統採用模組化的設計,也是為了可以輕鬆維護而設計。
Laurence表示:「基本上,KS BOLT系統可以出錯的地方非常少,因為所使用的元件非常少。」
KS BOLT內含一個鋁擠型軌道、固態QuickStick線性馬達技術、免維護載體-加上滾子輪組件。
「您可以針對動力牽引變化單獨監測線性馬達的健康狀態,實現預測性維護,」Laurence說道。「在極少數必須更換馬達的情況下,KS BOLT可以透過控制系統發出警示。
另外,如果滾子組或滾輪需要維修,系統會精確找出有問題的載體。和摩擦型系統相比,KS BOLT可以讓您從軌道外側輕鬆檢查可維修的元件。
或許KS BOLT的真正優點是對廣泛的工業應用-以及對未來製造需求的適應能力。