廠外支援可以為現場維護團隊提供協助,且有助於將資產效能最佳化,使系統運作時間達到91%
更多、更快、更好。這是一心要席捲市場的任何商品製造商都會使用的口號,同時也是美國中西部一家造紙廠主打的口號。
然而,這家造紙廠使用再生紙生產瓦楞紙,但顯然只是一項商品,其經營內容卻是與眾不同。
一方面,這家造紙廠自開業迄今超過50年,始終遵循合乎環保的作法。該造紙廠在其製造過程中使用100%的再生紙。這家造紙廠通過「永續林業倡議(Sustainability Forestry Initiative)」驗證,並獲得「森林驗證認可計畫」的認證。
現在,這家造紙廠生產瓦楞紙(或箱板紙)供壓延和紙箱工廠使用。該造紙廠使用兩台以每分鐘超過2,000英尺速度運作的長網造紙機,每年可以生產約225,000噸的材料。
最佳化資產效能和運作時間
幾年前,這家造紙廠的其中一台老舊造紙機開始出現磨損和效率低落的跡象,對造紙廠高標準的生產力和運作時間構成威脅。更換龐大的機械代表時間和資本的重大投資,但這卻無可避免。
資金獲得核准之後,這家造紙廠立即雇用少數但精銳的工程師、設計師和電氣技師進行設備調試和安裝,這些設備包括全新的長網造紙機,以及伏轆、壓光部、乾燥部以及捲紙部。雖然員工藉由自行完成複雜的機械工程來展現其專業知識,但他們也仰賴來自洛克威爾自動化的外部團隊協助進行啟動和調試流程。
為了將資產效能和運作時間最佳化,這家造紙廠指定洛克威爾自動化的控制解決方案。這台洛克威爾自動化設計的機械使用 Allen-Bradley® PowerFlex® 755交流變頻器系統,為濕端、乾燥部、捲筒和卷軸部以及捲紙部提供可調速馬達控制。機械的控制架構總共包括30個變頻器和馬達,以5到400匹馬力的功率運作。這部機械也配備一個Allen-Bradley ControlLogix®可程式自動化控制器來整合變頻器系統,以及執行所有的控制和運動功能。
解決安裝和調試的挑戰之後,這家造紙廠意識到他們對於持續的維護需求超出其小團隊的能力,於是他們決定透過遠端監測來支援機械維護。