利用新款ArmorBlock I/O模組簡化嚴苛應用中的智慧機械
製造商現在可以在用於嚴苛應用的智慧機械上實現機上型I/O模組的設計和生產力優勢。
新款Allen-Bradley ArmorBlock I/O模組可在廣泛的溫度範圍下運作,並可提供汽車、材料處理、包裝與焊接等應用高達IP69K的防護。
全新的ArmorBlock I/O選配可以安裝在機械上的任何位置,以縮短電纜長度並降低佈線成本。這些選配使用鍍鎳鋅壓鑄外殼、具備QuickConnect的功能,並且在EtherNet/IP通用數位I/O模塊中提供診斷,可縮短調試和故障排除的時間。
三個IO-Link集線器模塊可以讓更多裝置連接IO-Link主機,因此有助於降低設計的複雜度。此外,所選模塊上的M12 L編碼電源連接器支援更大的電流,可以菊式鏈接更多模塊,因此可以減少佈線和安裝的成本。
對數位輸入和輸出採用獨立I/O模塊的公司而言,ArmorBlock I/O模組是理想的選擇。這些模組提供可自行設定的16通道數位I/O,可以根據應用的需求做為數位輸入或輸出靈活使用。
洛克威爾自動化獲得新的認證有助於保護工業運作的安全
洛克威爾自動化在工業網路安全方面屢創佳績,可協助工業公司更專注在其業務轉型,而不必擔心潛在的網路安全風險。公司最近獲得的ISA/IEC 62443-2-4認證,定義了服務供應商的資訊安全規定。
這項認證證明洛克威爾自動化在報價、設計、整合與維護自動化系統時所使用的資訊安全功能符合標準的需求。ISA/IEC 62443是全球唯一公認的工業控制應用網路安全標準。
洛克威爾自動化的安全開發生命週期,也在去年獲得的ISA/IEC 62443-4-1認證中提高成熟度,證明公司在產品的生產和支援方面符合標準的安全規定。除此之外,這也證明公司擁有完備的流程可以處理弱點揭露,並且能夠以透明公開的合作方式協助管理客戶的風險。
新的認證是由德國萊茵TÜV獨立執行,而洛克威爾自動化因為協助客戶強化網路安全,使其不斷獲得的成就持續增加。
洛克威爾自動化的首席執行長Blake Moret表示:「工業需要合作夥伴的協助,讓他們可以運用科技擴展其作業的可能性,以及保護對他們最重要的事物。這些公司和我們合作後便可高枕無憂,因為我們提供的產品和服務都是以安全為前提。對我們而言,ISA/IEC 62443的安全需求不僅只是一份檢查清單,而是早已深植在我們的日常工作中。」
今年年初,洛克威爾自動化推出第一款通過ISA/IEC 62443-4-2認證的工業控制器,之後則會陸續推出更多產品。洛克威爾自動化也是國際自動化協會全球網路安全聯盟(ISA Global Cybersecurity Alliance)的創始會員,這個聯盟是由產業、政府機構,以及其他致力於協助保護製造和關鍵基礎建設運作的單位所組成。
洛克威爾自動化也持續致力於擴大ODVA CIP Security通訊協定的使用範圍,此通訊協定有助於確保工業運作中只會連接獲得授權的裝置。它也有助於防止這些裝置間的通訊受到篡改或干擾。洛克威爾自動化在今年初推出了ControlLogix EtherNet/IP通訊模組,並計劃在未來數年內導入新技術,將CIP Security防護延伸到老舊和非CIP Security的裝置。
除此之外,即將發佈的PlantPAx 5.0分散式控制系統,預計將加入通過ISA/IEC 62443-3-3認證的架構,可協助使用者部署適當的控制系統安全等級。
LNS Research的總裁兼首席分析師Matt Littlefield表示:「頂尖的工業公司將數位轉型視為強化競爭優勢的首要任務。不幸的是,老舊的自動化與控制系統本身並不安全。洛克威爾自動化在數位轉型方面,以及在採用流程、程序、產品和服務方面的出色表現,可以為強大的工業安全計畫提供支援。」