正如我們所知,產業不斷快速改變,從缺乏具備高度技術的工人和高流動率,到連線能力與IoT的全新發展。創新促使我們利用直覺的技術和合作夥伴的支援來增進實務經驗和學院知識。
為了維持競爭力,許多公司面臨的挑戰是要在其企業生命週期的所有階段,以更快的速度、更具智慧的方式和更高的機動性執行工作。主要目標是優化您對機器、設備和技術所付出的投資,但這往往知易行難。
如何充分利用您的生產資產、系統、工廠和製程?洛克威爾自動化的LifecycleIQ服務能協助您透過主動合作和支援來擴展可能性。無論您是在設計、操作、維護或創新,我們提供的支援都可以協助您解決困難並邁向成功。
定義藍圖
第一個步驟是定義符合您業務成果的藍圖。此步驟包括根據創新的概念和分析,配合經營策略產出長期計畫。生命週期服務可以提供獲得證實的結果,以協助您解決老舊基礎架構、減少勞動力技術斷層並實現永續成長。這些智慧型連網服務將產業、技術、營運,以及應用專業知識匯集在一起,有助於讓製造變得安全、穩定與可靠。
我們可以利用自身的數位技術和廣泛的領域知識與您合作,讓您能夠在生命週期的每個階段更具生產力。成功的藍圖定義成四個關鍵階段:
創新:利用我們的產業專業知識找出可以改善的全新機會。找出如何將製程和機器資料轉換成用於制定資料導向決策的有意義資訊。利用預測性分析縮短停機時間。透過知識、重複使用、變化速度和存取資訊來加快創新速度。
無論是可行性研究、數位轉型計畫,或是現代化策略,創新技術、服務和解決方案都可提供協助。
設計:利用智慧見解建立具備系統整備和機動性的靈活設計,以因應未來的創新和變化。善用我們系統設計和模擬領域方面的專業知識、網路設計,或是做為您的主要自動化承包商來實現智慧製造。
將您的網路、系統和應用程式設計成整合型和智慧型,便能及早存取資訊來加快產品上市速度。同時也有助於透過數位骨幹和強化的網路安全來降低您的營運風險。
操作:利用應用和技術專業知識,結合可擴充的專案交付來改善您的操作。善用我們經過實際驗證的專業知識來改善使用者體驗。從安裝和調試到專案管理和營運技術基礎架構型服務,我們能協助您滿足設施和製程的營運需求。
更快的調適速度有助於縮短價值創造的時間,而利用擴增和虛擬實境工具可以改善作業員的績效和縮短訓練時間。
維護:我們的生命週期服務讓您和訓練有素的工程師聯繫。連結您的資料、系統和製程,以利用可協助您預判未來的資訊。透過遠端協助縮短平均修復時間(MTTR)。
讓您的營運可以制定出更好且更快的決策,以及為持續生產提升卓越營運,探索新的可能性並將其轉化為現實。
將風險降到最低,徹底發揮生產力
如果您的設備故障,您準備好快速復原的程度為何?許多公司需要某種程度的外部支援,特別是在他們面臨技術不足、淘汰的風險,以及經營複雜度持續增加的情況。除此之外,徹底發揮生產力並將營運風險降到最低的壓力越來越大。因此,您是否能夠支援、維護以及讓您目前的系統保持在最佳狀態運作非常重要。
洛克威爾自動化的LifecycleIQ服務結合數位技術和我們廣泛的領域專業知識,在貴企業生命週期的所有階段協助您解決最大的挑戰。我們提供的生命週期服務,可以提供您轉型過程中所有階段需要和期望的長期合作夥伴關係,以實現安全、可靠與彈性的製造。
利用數位見解來維持最佳營運。連結您所有的資料、系統和製程,在適當的時機提供您正確的資訊,該資訊可以協助您預判未來的狀況、事先預測潛在的問題,以及讓貴企業的連線程度更高、更具生產力且更具智慧。
實際運用LifecycleIQ解決方案
LifecycleIQ服務能協助您透過主動合作和支援來擴展可能性。下列使用案例詳細說明生命週期服務如何為資料中心管理、應用支援管理及網路管理等各種應用增加價值。
資料中心管理
一家食品公司需要改善伺服器可靠性,才能減少遇到伺服器發生問題的次數。營運技術基礎架構服務解決方案包括:
- 虛擬環境和工業資料中心管理
- 採用託管部署的安全環境(修補程式、防毒和韌體)
- 單一聯絡人提供支援
- 提供架構的設計和建置來縮短建置時間
成果:故障排除時間縮短90%
應用支援管理
一家全球採礦公司的基地需要適當的人力支援,但是面臨技術斷層的問題。這個問題讓這家公司難以管理關於支援其全球基地的風險。應用支援管理合約提供:
- 一致的技術專業知識,彌補技術斷層並改善流程
- 每年減少50小時的停機時間
- 全球災難復原解決方案有助於緩解安全風險
成果:每年節省110萬美元
網路管理
一家頂尖的飲料公司可以看見啟用數位匯流的潛在價值,但是面臨基礎架構過時、網路衛生風險,以及安裝基礎老舊的挑戰。他們需要現代化才能提高生產力,因此找上洛克威爾自動化提供LifecycleIQ服務。託管支援解決方案提供:
- 現代化網路基礎架構
- 營運技術網路資產管理
- 緩解網路風險的託管服務
- 降低營運成本的應用支援
- 部署架構的設計和建置。
成果:該解決方案實現只需要10分鐘或更短的反應時間