無論您是製藥、醫療裝置或消費性包裝產品的製造商,利用最新技術的可追溯性基礎建設都可協助改善您的上市時間、製造流程和合規性。
歡迎來到智慧工廠的時代。在這個時代,整合了營運技術(OT)和IT,數位技術將人員、製程和各式裝置連結到一個無縫通用的單一基礎建設,而資料可以協助我們找出令人興奮的全新機會。當更多製造公司採用各種運用資料的技術時,如果要實現真正的智慧製造作業,有一個不可或缺的基本要素:端對端的追蹤能力。
隨著保固和退款計畫持續發展的業界法規與成本需求,製造商可以利用追蹤能力系統提供的直接和間接優勢,讓自己脫穎而出:改善製程、控制供應鏈、將瑕疵品的風險降到最低、應對法規挑戰,以及提高客戶服務水準。
有了可追溯性基礎建設,您可以蒐集富含見解的資料來協助您改善製造流程、合規性和供應鏈管理。
為什麼智慧工廠需要貨物追蹤的功能?
大型和中型製造商正面臨日益嚴峻的挑戰。例如,越來越常發生產品召回的事件。食品製造業召回流程的成本相當高昂,包括跨供應鏈溝通召回、回收和處理召回的產品,以及涵蓋投資和採取修正措施以防事件再次發生等活動的花費,平均就超過1,000萬美元。
另外,世界海關組織的資料顯示,仿冒品和移轉商品導致在美國貿易的公司損失5,000億美元。同時,企業組織也在不斷努力改善連續作業的效率,以維持獲利能力和競爭力。
如果沒有完整的端對端追蹤能力,可能就難以保持競爭優勢、按時交貨、讓客戶感到滿意,以及符合法律規範。
雖然完整的追蹤能力是工業4.0的重要部份,但仍是工業公司較慢採用的其中一項技術。不過在趨勢的推動下,促使更多公司採用這項技術。
在一份針對製造公司的研究中,LNS Research發現,雖然只有23%的公司現有的製程和軟體可實現端對端的追蹤能力,但有近60%的公司表示他們計劃在明年採用這些製程和軟體。這表示製造商認同產品追蹤能力的重要性。
個別零件的追蹤能力
有許多不同的方法可以達成追蹤能力。個別零件的追蹤能力—使用個別元件級標記—通常是實現端對端追蹤能力最有效的方法,因為每個零件都可以連結到某次的最終裝配。
許多常見的方法都可以建立這些個別零件追蹤能力的標記。直接零件標記是驗證容易閱讀的標記是否能持久耐用的最佳方法。一般會使用噴墨列印和黏貼標籤等其他的間接方法,因為這些方法的初始成本較低。