印度果阿邦的Bosch Packaging是提供食品和製藥部門包裝解決方案的全球領導廠商,主要是為烘焙和糕餅業提供水平式填充封口機器。該公司計畫透過Bosch Packaging的果阿邦工廠,以其設備齊全的研發設施、工程設計和售後支援,以及精密裝配的生產區域來打造具備先進技術的機台,藉此滿足印度包裝市場無所不在且持續增加的需求。
客製化專案的設計構成獨特的挑戰,即通用工程元件要可以用於其他類似專案。這是印度果阿邦Bosch Packaging的工程師都非常熟悉的挑戰。
對Bosch Packaging的客製化包裝線解決方案而言,Bosch Packaging通常必須設計產品配送系統(PDS),才能將產品送至下游的包裹線。設計這些系統所需要的時間,是影響專案交貨時間表的重大因素。最大的挑戰,則是擁有一個採通用設計的解決方案,可以重複用於各種類似的專案。
因為客製化專案需求的變異性所帶來的挑戰包括:
- 包裝線的速度變化
- 下游流動包裝總數的變化
- 每個流動包裝的速度以及流動包裝的動態變化
- 將自動化應用到PDS解決方案時的IP防護
印度果阿邦的Bosch Packaging發現,雖然每項專案的工程設計要花費許多時間,但要讓各個專案的應用程式代碼維持一致也是一項挑戰,這也會對可維護性造成影響。
另一個值得關注的領域,是大量的安裝時間。如果MODBUS通訊網路中存在數量較多的節點(磁碟機),這項缺點便會因為這些節點的資料處理限制而出現。