實線連結或附加保護可能致使更長的機台設計時間,並降低作業生產力。
洛克威爾自動化為了解決這些挑戰,進一步強化其安全性產品組合,納入完整的輸入、邏輯和輸出裝置的完整產品組合,這些裝置專為協助企業而設計,使其更輕鬆地將安全性設定為智慧機台的核心功能。
安全控制器使系統表現更快速
實線連結或附加保護可能致使更長的機台設計時間,並降低作業生產力。
洛克威爾自動化為了解決這些挑戰,進一步強化其安全性產品組合,納入完整的輸入、邏輯和輸出裝置的完整產品組合,這些裝置專為協助企業而設計,使其更輕鬆地將安全性設定為智慧機台的核心功能。
安全控制器使系統表現更快速
全新的Allen-Bradley® GuardLogix® 5580和Compact GuardLogix 5380控制器將安全性帶入最新一代Logix 5000™系列控制器,擴展整合的Architecture®產品組合。
這些控制器提供更快速的系統表現,以及符合SIL 2/PLd以上安全性規定的新選擇,並且有助於機台設計者透過將機台調整到規定的安全等級,而不須使用專為更高等級設計的控制器,來簡化架構並減少控制機座擺設區。
將安全性連結於企業聯網
Allen-Bradley Guardmaster® Dual GuardLink™ (DG)安全繼電器是全新的多功能安全繼電器,提供高達20種具有繼電器輸出時間延遲選項的可設定安全性功能。
為了減少停機且提高生產力,繼電器具備內建診斷功能,可與440R-ENETR EtherNet/IPTM閘道一起使用,或與Studio 5000 Logix Designer®軟體專用的附加元件設定檔(AOP)整合。
Guardmaster GuardLink使連線分流能夠將輸出信號裝置或機電安全開關輸出(包括防護鎖定開關、非接觸式開關、安全光柵、極限開關、緊急停止和關鍵互鎖)連結至GuardLink系統。
洛克威爾自動化整合架構系統包括的Guardmaster EtherNet/IP網路介面提供完整的即時終端層級診斷(例如交叉錯誤和過電流),使製造應用上的疑難排解工作更為簡單。
具備進階安全性的伺服驅動器
Kinetix® 5700伺服驅動器包括五項安全停機功能和三項安全快速監測功能,協助建立更智慧化和更具生產力的機台。這些功能使機台受安全受監測時,同步保持活動。
有了整合的EtherNet/IP安全,Kinetix 5700伺服驅動器可減少個別與驅動器接線的必要,以維護安全。這減少了整體系統接線,省下安裝的時間和金錢,並幫助去除可能的故障點,進而減少停機時間與疑難排解工作。
專為客戶彈性設計的全新緩衝啟動器
Allen-Bradley SMC™-50智慧馬達控制器是緩衝啟動器的系列延伸,為所有產業提供更大功能性和效率。
使用者將可為SMC-50智慧馬達控制器應用選擇適當的電源結構。針對延長運行的作業,內建的內部旁通讓使用者從固態元件轉換成旁通接觸器。轉換成旁通電路後,使用者可省下能源,透過將產生的餘熱減到最低來降低作業成本。
此緩衝啟動器具備17種啟動與停止模式,以及4種特殊操作模式,能進行例如正常和重負荷等級、可擴展I/O和感測能力及網路整合能力等進階應用。
同時,也提供包括EtherNet/IP和DeviceNet™網路的幾種通訊模組的存取。此種與微處理器平台結合的聯網,帶來更輕鬆對應用程式進行疑難排解與檢修的能源監測能力和保護功能。
達到高生產力程式設計的最新版軟體
工程師可運用新升級的Studio 5000 Automation Engineering和Design Environment®軟體,使自動化系統的設計、建置和調試更加快速。所有Studio 5000應用程式都包含新的使用者介面,協助使用者從設計到導入全程提升生產力。新版應用程式的其他新功能還包括:
模組提供機座內運算能力
Allen-Bradley ControlLogix®運算模組提供建立Windows 10 IoT Enterprise或Linux作業系統內自訂應用程式的彈性,並且可使用市售應用程式加強自動化系統。因此,使用者能儘可能在接近決策制定點時結合Windows應用程式。
該模組提供完整的數位、診斷數位、類比、運動控制、專門I/O和運算模組的功能,來滿足不同的應用程式需求。使用者可使用ControlLogix控制器本地機座中,或連結於所有ControlNet™或EtherNet/IP網路的ControlLogix控制器機座內的任何機座性模組。
模組的其他功能還包括提供背板上高速存取 ControlLogix控制器,並能直接連線到高解析度的VersaView®工業監測器。
集中化的資產管理工具
工廠經理現在可使用更新的FactoryTalk® AssetCentre v8.00軟體來進行自動化檢查,並且追蹤整個設施所有工作站電腦上的裝置、網路開關和軟體狀態。
此軟體的基礎伺服器功能簡化生命週期管理,並且協助減少意外的停機時間。其資產庫存代理程式掃描網路來檢查設施內活動中資產的硬體、韌體和軟體資訊。其他更新的基礎功能包括但不限於:
FactoryTalk AssetCentre的可調式設計提供輕鬆擴展資產和可擴充(附加)的能力-包括小型應用程式到全工廠系統都適用諸如災難復原、流程裝置設定和調校管理等附加選項,協助系統隨業務目標和生產需求的改變而增長。
需求性高的應用程式需要智慧感應器
具備IO-Link技術的Allen-Bradley 871FM迷你金屬扁裝感應式近接感測器,提供更完整診斷和參數資料給IO-Link主模組的EtherNet/IP控制器。此能力有助於將停機時間減到最低,並且提高生產力。
焊接模組中提供這些感應器,針對不同的含鐵和非鐵金屬,提供最大達10公釐的感應範圍及Factor-1相等感應。
免焊接模組具備Allen-Bradley ToughCoat FinishTM塗層,有助於避免產生焊接熔渣,最適合極端環境,尤其是自動焊接應用。
這些感應器也非常適合食品飲料加工廠、沖壓、材料處理及各種其他廣泛的感測應用。迷你扁裝感應器的功能包括
Micro870TM可編程邏輯控制器是Micro800TM系列最新加入的產品。此控制器提供機台製造商和最終使用者更高等級的可調性、彈性和客製化能力。
專為大型單獨的機台應用而設計的Micro870控制器,具備絕佳的記憶能力(Micro850®控制器的雙倍),可進行更模組化的程式,以及使用者制訂的功能區塊使用。
內嵌的動態能力支持多達兩軸心動作,附帶更精確登記軸心位置而不使用分斷的TouchProbe指示。控制器具備多達280 KB的記憶體大小,並支援最多20,000程式設計步驟,可縮短機台開發的時間。同時,所附帶的可拆式端子台也能減少接線時間
最新Connected Components Workbench™軟體版本11.00具備極類似Studio 5000 Logix Designer軟體的外觀和使用者經驗,簡單即可Micro870控制器的程式設計。
它以PanelView™ 800圖形端子的人機介面(HMI)編輯器,提供控制器編程、裝置設定和資料共享。熟悉Studio 5000的使用者會發現11.00版的Connected Components Workbench軟體很好上手,可輕鬆為獨立機台進行Micro800控制器的程式設計。由於該軟體新的程式碼分享功能,讓使用者可複製來自RSLogix 500®和Studio 5000的階梯程式碼和指令集,並貼到Connected Components Workbench軟體,因此能夠實質縮短程式設計的時間。
適合任何規模應用的視覺化解決方案
新的Allen-Bradley PanelView 5310圖形端子系列同時為大小型應用帶來HMI和控制器間更高度整合的效益。
PanelView 5310圖形端子提供與PanelView 5500端子相同的可用性效益,以及Logix 5000控制器的強化整合。但新的端子更特別為多達50 HMI螢幕的應用而設計。這些端子提供6吋、7吋、9吋和12吋的顯示尺寸。
企業也可使用強化整合,來建立快速觸動按鈕,取代笨重的實線按鈕。這些自動診斷按鈕可與I/O速度的控制器交流,協助減少停機時間,提升生產力。其他PanelView 5310圖形端子的優點包括:
更容易取得生產資訊
更新的ThinManager® v10.0軟體平台提供新的視覺化、行動化和安全性功能,協助機台作業人員和技術人員以更少的停機時間,發揮更大的生產力。
使用者透過新的虛擬篩選功能,可自訂從多來源看到應用和資料的方式,完全不須改寫任何程式碼。這個功能可幫助他們檢視與工作最相關的資訊。
此更新版本採用驗證傳遞,幫助提高生產力。更新之前,使用者必須個別到ThinManager和其他軟體應用程式記錄,徒增高昂的作業時間成本。現在,此軟體可在本機傳遞使用者憑證給例如FactoryTalk View Site Edition的HMI支援產品。
此外,運用其內建的行動解決方案、Relevance®軟體科技,平台可將受支援的軟體元件直接交付給設施內特定位置的行動裝置。
Relevance使用諸如藍芽信標和Wi-Fi等位置解析程式,因此行動使用者和裝置只能在經授權的區域接受內容。此功能有助於使用者達到更大的聯網能力,並且具備更完善的操作安全。
更新的HMI軟體,促進作業人員效率
FactoryTalk View HMI軟體10.0版的新功能包括能取得更多資訊、支援新的行動裝置以及更佳的跨軟體整合,以提升生產力。
作業人員現在可使用FactoryTalk View Site Edition (SE)軟體裡的TrendPro工具,在趨向資料上覆蓋警示資訊。此更新版本也增加HMI中的支援,達到透過Allen-Bradley Logix控制器產品線的彈性警示。
此外,FactoryTalk View SE v10.0將ThinManager軟體登入整合到FactoryTalk View平台。現在,它們可以用自動登入傳遞,繞過第二安全點,使作業更快速。
更新的FactoryTalk ViewPoint軟體將FactoryTalk View SE軟體延伸到行動裝置,現可支援程序管理。這項更新讓工作人員在所選的裝置上,檢視和下載程序。而透過ViewPoint v10.0軟體,也可在他們的行動裝置上使用FactoryTalk警示和事件記錄。
FactoryTalk View Machine Edition (ME)軟體10.0版本新增設計時間和運行時間加強功能,以提升使用者效率和生產力。HMI軟體現在更能充分支援舊型專案的復原和更新,並改善編輯顯示時的可使用性。
提供FactoryTalk平台的OPC聯網
最新發布的FactoryTalk Linx software v6.00可從單一電腦調整到共享相同FactoryTalk平台的大型、大量分散式系統。此版本也提供資料伺服器備援,在發生電腦或網路故障時維持通訊。
FactoryTalk Linx Gateway提供OPC Data Access (DA)和United Architecture (UA)連結至第三方OPC客端FactoryTalk Live Data的能力,從洛克威爾自動化整合架構取得控制系統資訊。現在它可更有效進行OPC UA客端和伺服器的通訊。
除了FactoryTalk Service Platform (v3.0)和FactoryTalk Activation (v4.02)升級,此軟體更新還包括新增異常修正功能,讓軟體能存取CIP Energy™資料,以及FactoryTalk View SE存取Logix Tag Based警示成員、採用新的硬體電子資料表(EDS)檔案和更多內容。
網路管理軟體提升工廠網路的可視性
FactoryTalk® Network Manager™是一款即插即用軟體,協助廠區人員管理例如開關、路由器和安全性設備等所有網路產品。
此軟體提供更高度的可視性,讓您能從網路裝置洞悉網路的效能。軟體會自動找出資產、資產相關IP位址,然後在同一個地方建立這些連線裝置的拓樸檢視。
此軟體透過運用SNMP和SIP協定,以及其他發掘庫存的一般通訊協定來辨識廠區的資產。在庫存中,使用者可看見有關受管開關的詳細的資訊。
同時,也能即時擷取開關層面警示和事件,幫助儘可能減少疑難排解。使用者不需要檢查整個網路,探究哪個結點導致問題,就能精確追蹤到網路停機原因。
為您推薦