時間就是金錢,部署新的設備或淘汰過時的設備則是複雜且耗時的流程。此外,還有一些與勞動力轉換相關的挑戰,例如經驗豐富的資深員工退休時知識也隨之而去;以及跟上先進且持續發展的技術。
在整個供應鏈中,從製造商到終端用戶,都在努力提高效率和效益。為了將效能調整到最佳狀態,其中的架構和每個元件都必須經過適當的設計,而且必須以高效率執行資源配置。更為簡單的全面整合可以協助機台製造商整併高複雜度與連線能力,同時監督開發的時間與成本。
簡化機械設計及設置
因為工業自動化生產及資訊系統的複雜度持續增加,所以生產力在製造作業的各方面都變得越來越重要─包括機台的設計與配置階段。
手動整合和配置裝置與系統的傳統勞力密集方法,無疑耗時、昂貴,並且違反現代製造商的需求。
實現更快的上市時間,是領先競爭對手並保持優勢的關鍵。沒有時間可以從頭開始建立系統,或是處理市售元件所伴隨著的相容性風險。
當公司使用來自多個供應商的裝置時,要讓裝置彼此之間以高效率通訊與協同操作,通常會遭遇到一些困難。這種難解的問題會導致工程設計耗費更多的時間與成本。此外,控制系統中有許多裝置,會對未來的維護造成挑戰。
為執行高效率工程設計並提升操作同步,控制器和裝置間更好的整合,對產品的設計和建立特別重要
體驗優質整合
洛克威爾自動化所推出的優質整合體驗,可以呈現出控制器與裝置整合的下一個階段。優質整合不僅能夠將製程、電力、資訊,以及安全性與控制架構相連結,還可以針對任何網路自動化系統進行簡化與優化系統設計、維護及操作的無縫整合,因此可以解決常見但重要的作業挑戰。
優質整合具備Logix型控制架構與智慧型Allen-Bradley裝置所建立的基礎,因此在洛克威爾自動化多種特定控制系統元件(例如,控制器、裝置、馬達控制中心(MCC)與緩衝啟動器)中可謂獨樹一格。
在單一軟體環境中執行控制器的程式設計、裝置設定與維護管理的所有程序,可說是優質整合的另一項明確特徵。
現在的製造商和工程師需要集中式的智慧平台來利用許多不同的裝置,因此利用這些功能便能輕鬆整合、縮短開發時間、提升製造作業的資訊可見性與生產力。
為了應對智慧製造領域的挑戰,並建立企業聯網,靈活度及反應能力與效能同等重要。
透過一系列智慧工具與軟體,洛克威爾自動化讓OEM有機會體驗優質整合,並且能夠對持續變化的市場與業務需求更快做出回應,同時協助減少包含維護及訓練在內的整體持有成本。