洛克威爾自動化 (Rockwell Automation) 的 Allen-Bradley Guardmaster SafeZone 3 雷射掃描器具備通用工業協定 (CIP) EtherNet/IP 安全 (Safety over EtherNet/IP) 功能,可協助使用者取得所需的關鍵資料,全面掌握機器或生產線狀態。SafeZone 3 等智慧型安全裝置最終可提供有意義的資訊,協助使用者監控機器健全狀態、延長連續運作時間、提升彈性及安全,同時降低整體擁有成本。
SafeZone 3 雷射掃描器整合至 Allen-Bradley GuardLogix 安全控制系統,適用於使用 Studio 5000 Logix Designer 的 SIL 2/Pld 應用。此掃描器也支援裝置層環狀 (DLR) 網路拓撲,有助於提升網路恢復能力。
SafeZone 3 雷射掃描器可在工作單元內部或周遭提供區域或出入偵測,讓使用者得以同時監控最多四個安全區域,不必在各個區域之間切換。此裝置亦延伸了掃描器的安全場域範圍,並透過單一 EtherNet/IP 連線提供重要的診斷資料。這有助於提升生產力,例如在工作人員附近出現危害時發出警報,避免機器減速或停止運作。此外,CIP 安全功能也擴展可用的診斷資料,以便向使用者警示常見的故障問題,例如掃描器鏡頭上出現灰塵。
SafeZone 3 旨在用於危險區域及危害點或周遭區域,因此也配備高畫質的距離量測掃描技術,有助於提升掃描資料的準確度,並加強掃描器對抗塵土、煙霧、焊接火花及其他光學干擾的能力。
組態記憶體設置於 SafeZone 3 的系統插入裝置中,可在需要快速更換裝置時避免停機時間。其他功能還包括明亮的多色顯示器,搭配易於使用的按鍵,可顯示各種裝置設定及狀態。
Allen-Bradley、GuardLogix、Guardmaster、Studio 5000 Logix Designer 和 Rockwell Automation 是洛克威爾自動化公司的商標,不屬於洛克威爾自動化的商標則為其各自公司的財產。
![Main Image](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/16x9-safezone-3-guardmaster.1600.jpg)
關於洛克威爾自動化
洛克威爾自動化有限公司 (Rockwell Automation, Inc., NYSE: ROK) 為工業自動化與數位轉型的全球領導品牌。結合想像力與科技潛力,開創人類無限可能,打造高生產力與加倍永續化的世界。洛克威爾自動化總部位於威斯康辛州的密爾瓦基,旗下約有24,000名員工,致力服務遍布超過100個國家的客戶。如欲暸解更多我們如何在各工業企業中實現企業聯網 (The Connected Enterprise) 的相關資訊,請瀏覽:www.rockwellautomation.com/zh-tw.html。