Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK,全球最大的工業自動化和數位化轉型公司,很高興宣布與1PointFive達成協議,從其在德克薩斯州正在建設的直接空氣捕獲(DAC)設施購買二氧化碳去除(CDR)積分。
洛克威爾自動化的核心目標是將人們的想像力與科技的潛力相連結,以擴大人類的可能性,讓世界更加連接、更有生產力,也更具永續性。超過120年來,洛克威爾的技術和專業知識已經提高了工業流程的效率,並且運用有限的資源。我們的整體策略包括全公司範圍的永續努力,同時也幫助我們的客戶和社區更加永續和公平。洛克威爾自動化致力於環境管理,並探索加快實現淨零轉型的選項 - 這是合作的主要原因。
洛克威爾自動化的永續發展副總裁湯姆·奧賴利表示:「我們很高興能與1PointFive合作,朝著我們公司在2030年實現零碳排放、碳中和的目標邁進。」「每天,我們幫助數以萬計的全球客戶透過數據驅動的解決方案實現生產力和永續發展目標。作為一家全球製造商,我們有同樣的承諾-對世界產生積極影響。」
一旦投入營運,1PointFive的DAC設施STRATOS將直接從環境空氣中提取二氧化碳,並能夠應對分散源的CO2排放,例如汽車和飛機旅行,這通常很難解決。
1PointFive的CDR信用符合洛克威爾支持技術的承諾,例如DAC,這些技術可以透過提供實用、透明和持久的碳去除解決方案來推進永續發展目標。
1PointFive的總裁兼總經理Michael Avery表示:「我們很高興支持洛克威爾自動化的永續發展策略,並展示直接空氣捕獲積分如何成為從交通運輸中去除排放的解決方案。這項協議強化了直接空氣捕獲技術應對難以脫碳源排放的潛力,並為其他組織提供了一個可以效仿以實現自身氣候目標的示範。」
關於1PointFive
1PointFive 是一家碳收集、利用和封存(CCUS)公司,致力於透過實現減碳解決方案,包括 Carbon Engineering 的直接空氣捕獲和 AIR TO FUELS™ 解決方案以及地質封存集線器,協助控制全球溫度上升不超過2050年的1.5°C。請訪問1PointFive.com獲取更多資訊。
已發佈 2024年2月14日