![ArmorBlock 5000 I/O 16-point configurable blocks family image](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/16x9-ArmorBlock5000-IO-16-CFG-family.4800.jpg)
工業製造商可以利用Allen-Bradley® ArmorBlock 5000® I/O產品組合中的最新產品(16點可配置模組)將其作業最佳化並進一步提升效率。這些I/O模組可以提供無可比擬的設定能力和整合式I/O功能,有助於提升自動化系統的靈活度和精確度。
新款ArmorBlock 5000 I/O 16點可設定模組是專為可擴充性所設計,提供三種業界標準的電源版本可供多種應用使用。每個模組提供八個快速和八個標準可設定數位通道,可以針對不同的應用需求提供高可適性。
I/O模組是專為承受惡劣環境所製作,可以直接安裝在機器上,而不需要安裝在控制箱中,因此採用分散式設計。透過高效能的零箱架構,製造商得以因為降低佈線成本、安裝和維護更有效率,以及簡化的機器設計而獲益。
透過輸入時間戳記、事件序列(SOE)和排程輸出功能,可設定的I/O模組即可提供即時監控和更具智慧的製程控制。將輸入時間戳記和輸出觸發與系統時鐘同步的能力,可以提升機器的精確度、改善故障排除,以及強化整體系統可靠性。
I/O模組可以透過瀏覽器經由模組的安全網頁伺服器進行設定,可以實現更安全的控制網路環境。加上為可以自訂模組專用子網路的IP位址選項,企業可以提高網路安全性並提升營運應變能力。透過新款的ArmorBlock 5000 I/O 16點可設定模組,製造商能夠將效率最佳化、加快上市時間,以及提供更好的企業績效。
Allen-Bradley、ArmorBlock 5000及Rockwell Automation是洛克威爾自動化公司的商標。
已發佈 2023年10月9日