嵌入式邊緣運算模組是基於洛克威爾自動化最近的發展,利用Logix的強大功能實現PC或計算功能。這個Edge解決方案為現今的勞動力提供了重要的擴展性和遠端支援功能。在首次發布時,嵌入式邊緣運算使得FactoryTalk® Optix™軟體能夠提供通訊路徑至REST API、OPC UA和MQTT,以滿足各種應用的需求。
嵌入式邊緣運算模組是新的FactoryTalk Optix產品組合中的解決方案之一。FactoryTalk Optix產品組合讓使用者可以選擇自己的技術組合,這是洛克威爾自動化客戶首次可以使用視覺化軟體來設計HMI應用程式,這些應用程式可以與洛克威爾自動化和第三方控制器原生搭配使用,並在洛克威爾自動化或第三方選擇的硬體上顯示。使用者可以使用專為相互操作性和完整OPC UA支援所設計的軟體連線到各種第三方軟體、裝置或系統。使用者也只需為他們需要的功能付費,執行時間授權是根據其應用程式中的功能而定。
點擊此處以了解更多關於洛克威爾自動化FactoryTalk Optix產品組合的資訊。
已發佈 2024年2月20日