機器製造商們可運用 Rockwell Automation 的加強型 Allen-Bradley Micro850 與 Micro870 2080-Lx0E 控制器,搭配最新版的 Connected Components Workbench 軟體平台節省工程時間。
改良後的 2080-Lx0E 控制器,透過全新的 Class 1 隱式傳訊功能,搭配支援最多八個 EtherNet/IP 裝置,提供更強的連線功能與設計效率。2080-Lx0E 控制器讓控制器與變頻器的整合更流暢、透過 EtherNet/IP 搭配預先定義的標記及預先開發的使用者定義功能區塊 (UDFB) 指令,支援 PowerFlex 520 系列與 Kinetix 5100 變頻器。更顯著的是透過熟悉且直覺的設計環境,讓程式設計更簡單且作業流程更簡化。
要支援 Micro850 與 Micro870 2080-Lx0E 控制器中的 Class 1 隱式傳訊功能,至少需要 Connected Components Workbench 軟體平台第 21 版。控制器與軟體強化有助於提升工業營運生產力,同時降低成本。使用者在自動化設計過程中能享有連線能力更強且更簡化的控制系統。
使用者可將花費在程式設計上的心血與故障檢測方面的時間降至最低,進而簡化使用 Rockwell Automation 微型控制系統建立之單機機器的開發過程。更多的智慧功能讓使用者得以更快速地開發與部署自動化專案,進而加快上市並推動業績成長。
Allen-Bradley, Connected Components Workbench, Kinetix, Micro800, Micro850, Micro870, PowerFlex, 與Rockwell Automation均為Rockwell Automation Inc.之商標。
已發佈 2022年11月27日