美國密爾瓦基 - (BUSINESS WIRE) - Rockwell Automation (NYSE:ROK) (全球最大的工業自動化和數位轉型公司)今天宣布與NVIDIA合作,加速下一代工業架構的發展。
製造業在全球產值為15兆美元,涉及到人類生存和發展所需的一切事物,從乾淨的水到食物、救命藥物和治療方法、永續能源、移動等。Rockwell計劃透過打造未來工廠,讓自動化客戶更容易進行數位化工業流程,從而推動產業發展。未來工廠的特點為感知能力提升,搭配機器視覺、控制系統的運算速度加快、配備學習代理的先進模擬能力、廣泛採用自主移動機器人(AMR)以及生成式人工智慧(GenAI)體驗,來提升第一線操作人員的資訊檢索能力。
Rockwell Automation的人工智慧和自主技術副總裁Jordan Reynolds表示:「我們與NVIDIA的合作將有助於加速工業營運的未來發展,並為我們從雲端到工廠的軟體、硬體和服務組合創造價值。」
Rockwell Automation將進一步整合 NVIDIA Omniverse Cloud 應用程式介面(API)與 Emulate3D by Rockwell Automation,為使用者提供資料互通性、即時協作和基於實體的視覺化功能,可用於設計、建造和營運工業規模的生產系統之數位分身。
NVIDIA Omniverse與模擬技術副總裁Rev Lebaredian表示:「對於建立、模擬和操作大規模數位分身的加速運算能力需求正在增加。Rockwell的Emulate3D數位分身應用程式將與NVIDIA Omniverse Cloud API整合,以協助工廠分析(包括操作和模擬),使其更加輕鬆和具有預測性。」
勞動力不足和對更高效率的需求,正在推動製造業和物流業對智慧自動化和機器人技術的巨大需求。透過在NVIDIA邊緣AI的機器人平台上進行開發,Rockwell正在幫助將AMR (透過最近收購的 OTTO Motors)和流程自動化應用程式導入工業客戶中。
Rockwell Automation的最新調查顯示,在帶來最大商業成果的功能方面,製造商認為人工智慧排名第一。事實上,83%的製造商預計在2024年使用GenAI進行操作。在這合作中,NVIDIA現在是Rockwell Automation PartnerNetwork™的正式成員,這代表Rockwell的客戶可以使用NVIDIA的應用程式來幫助使他們的營運更具備彈性、敏捷性和永續性。
Rockwell將與NVIDIA和Microsoft合作,在2024年3月18日至21日於加州聖荷西舉辦的全球人工智慧大會 NVIDIA GTC 中展示其技術。
已發佈 2024年3月19日