Rockwell Automation®的 Factory Talk® OptixPanel™圖形終端機是密封的人機介面(HMI)設備,預先載入FactoryTalk® Optix™和FactoryTalk® Remote Access™軟體授權。這表示裝置是一個首次啟動即可運作的多合一解決方案。預先安裝的封閉式作業系統可以降低執行和維護的風險。
FactoryTalk OptixPanel圖形終端機是全新FactoryTalk® Optix™產品組合中的其中一項解決方案。FactoryTalk Optix產品組合讓使用者可以選擇自己的技術組合,這是洛克威爾自動化客戶首次可以使用視覺化軟體來設計HMI應用程式,這些應用程式可以與洛克威爾自動化和第三方控制器原生搭配使用,並在洛克威爾自動化或第三方選擇的硬體上顯示。使用者可以使用專為相互操作性和完整OPC UA支援所設計的軟體連線到各種第三方軟體、裝置或系統。使用者也只需為他們需要的功能付費,執行時間授權是根據其應用程式中的功能而定。
點擊此處以了解更多關於洛克威爾自動化FactoryTalk Optix產品組合的資訊。
已發佈 2024年1月30日