包裝產業以永續為優先要務,大公司設立高標準合乎客戶需求且達成更嚴苛的環境標準。
HDG為位於德國的機械製造商暨The Packaging Group 成員之一,為支援上述這些任務,重新設計其機械而幫助客戶使用天然材料作為包裝材質,將資源耗用最小化與減少用電量,以及監測能源耗用。
同時為了實現這些目標,HDG正充分運用洛克威爾自動化(NYSE: ROK)的工業自動化技術。
HDG在最近一次順利完成的專案中,幫助一間大型歐洲製造商重新思索產品包裝,成功提高可再回收能力且減少能源耗用。這間歐洲製造商打算由傳統較難以回收利用的層合薄膜包裝,改為使用100%可回收的紙袋包裝。
HDG專精於用於封裝袋子的水平成形充填密封系統,也同時與洛克威爾合作開發能源監測解決方案,以期此歐洲製造商能取得資料並將資料以視覺化呈現,從而減少能源耗用。HDG依據早期開發的結果,發現了能夠降低封裝袋子時的熱能溫度,這將減少能源成本達20%。上列影片內容有更多詳細見解。
了解更多關於這項工業包裝上的創新,以及洛克威爾如何幫助如同HDG的原始設備製造商(OEM)等代工廠重新設計機械以符永續力。
已發佈 2023年9月20日