透過Allen‑Bradley® ArmorBlock 5000® IO-Link主模組中發佈的強化韌體和附加元件設定檔(AOP)更新,製造商可以進一步簡化作業流程和縮短部署時間。全新新增的功能和加上On-Machine™的功能,可以大幅提升應用在嚴苛工業環境中的功能和性能。
ArmorBlock 5000 IO-Link主模組的全新功能重點包括:
- 通用IO-Link設定檔 與更多IO-Link裝置相容,因此可以擴充現有自動化系統的機器功能。
- 僅製程資料模式 可以透過傳輸IO-Link裝置指定資料的方式進一步簡化IO-Link整合體驗。
- 自動下載IODD檔案 透過IO-Link裝置登錄工具協助簡化工作流程,可以加快設定速度並將整體效率最佳化。
- EDS 檔案匯入/匯出功能 讓專案部署更有效率,使用者可以利用不同機器中相同的EDS檔案。
- 變更類型功能 可以將IO-Link主模組更換不同的電源,而不需要重新設定裝置和軟體。
有了這些最新的強化功能,製造商即可因為其自動化流程更好的靈活性、效率和生產力而獲益。強化的ArmorBlock 5000 IO-Link主模組可以強化優質整合的體驗,讓系統的自動化和維護較過去更為容易。
Allen‑Bradley, ArmorBlock 5000, On-Machine 及 Rockwell Automation 是洛克威爾自動化公司的商標。
已發佈 2024年3月26日