洛克威爾自動化推出增強版 FactoryTalk AssetCentre 軟體,讓工廠員工可以更加輕鬆管理數百或數千個自動化資產。最新發行的軟體能在同一地點提供所有資產的韌體和軟體生命週期資訊。如此一來,員工不需連線到控制機櫃並手動記錄每個裝置的資訊,可有效節省時間。
透過軟體的增強版資產庫存功能,員工只需快速掃描網路,即可得知裝置處於何種特定生命週期狀態。例如,目前在裝置上執行的韌體版本已淘汰,或預計未來 6 個月內將中止支援。由此可協助辨識屬於相同生命週期狀態的產品,讓員工可以妥善規劃替換和升級作業。
最新版韌體和軟體會針對許多已知安全漏洞進行補強,所以此功能也能協助工業公司符合最新網路安全標準 (如 IEC 62443) 的要求。
此外,針對變更檔案權限及其變更內容範圍之流程,可利用 FactoryTalk AssetCentre 軟體中稱為變更封存管理的安全功能,將該流程自動化。此功能會要求員工解釋變更檔案的原因,並確認只簽出必要檔案。檔案在核准變更前會鎖定保護,如有必要可提高核准要求。
如此可提升系統安全性,某些產業 (如石油和天然氣) 在允許變更時需要增加控制層級,此時這項功能可發揮極大助益。例如某知名食品廠使用 FactoryTalk AssetCentre 軟體後,因不明或未經授權變更而導致的停機事件即減少了 7%。此軟體也可縮短因變更管理而導致的停機時間。
更新軟體在現有功能外新增了中止日期和替換產品可用性報告。增強版軟體亦可支援更多洛克威爾自動化裝置以及第三方裝置執行災難復原。
FactoryTalk AssetCentre 和 Rockwell Automation 是洛克威爾自動化公司的商標,不屬於洛克威爾自動化的商標則為其各自公司的財產。
已發佈 2021年4月12日
關於洛克威爾自動化
洛克威爾自動化有限公司 (Rockwell Automation, Inc., NYSE: ROK) 為工業自動化與數位轉型的全球領導品牌。結合想像力與科技潛力,開創人類無限可能,打造高生產力與加倍永續化的世界。洛克威爾自動化總部位於威斯康辛州的密爾瓦基,旗下約有23,5000名員工,致力服務遍布超過100個國家的客戶。如欲暸解更多我們如何在各工業企業中實現企業聯網 (The Connected Enterprise) 的相關資訊,請瀏覽:www.rockwellautomation.com/zh-tw.html。