Loading
新聞稿

新一代 FLEX 5000 I/O 模組實現企業聯網帶來的高效生產率及靈活性

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
新一代 FLEX 5000 I/O 模組實現企業聯網帶來的高效生產率及靈活性 hero image
Main Image

(2018 年 6 月 21 日,密爾瓦基)近日,洛克威爾自動化推出全新 Allen-Bradley FLEX 5000 I/O 平臺,可用於打造更智慧、更高效、更靈活的工業控制系統。

該平臺提高了連線速度並增加了頻寬,能夠將更多資料回饋給控制器。從而説明企業聯網打造面向未來的控制系統。該平臺基於千兆架構構建,支援的通信方式包括設備級環網 (DLR)、線性和星形拓撲。未來版本將針對冗餘網路拓撲支援並行冗餘協定 (PRP)。

原始設備製造商和過程操作人員還可利用全新的 FLEX 5000 I/O 模組提高生產力。其中,簡化的佈線和設計讓工程設計時間得以縮短。其架構靈活,有垂直和水準安裝方式及銅介質和光纖介質可選,安裝簡單方便。同時,安裝過程中的硬體要求也大幅降低,因為這些模組能夠適應各種極端環境,無論是在極寒的油田,還是在酷熱的礦區,均可正常工作(工作溫度範圍在 -40 C 至 70 C 之間)。

在生產期間,這些模組還能縮短成本高昂的計畫外停機時間,特別是在連續的程序控制應用專案中。借助帶電插拔 (RIUP) 和線上更換功能,技術人員可在系統不間斷運行的情況下更換舊 I/O 和配置新 I/O。此外,由於可以靈活配置通道級報警、事件和診斷,因此維護效率更高。

“這次,我們在先前 FLEX I/O 平臺大獲成功的基礎上又更近了一步,對長期用戶而言,靈活性和可靠性仍然是它的主打優勢,”洛克威爾自動化產品經理 Rosh Chathoth Sreedharan 說道。“FLEX 5000 I/O 平臺採用 Logix 5000 系列技術,支援根據特定應用需求選擇合適的 I/O。此外,它還具有智慧控制功能,可在企業聯網中實現對過程的快速回應。”

未來,洛克威爾自動化將繼續發佈新版 FLEX 5000 I/O 平臺,加入多種安全模組。屆時,使用者可將經 TÜV 認證的安全模組用於安全等級高達 SIL 3 和 Ple Cat.4 的安全應用項目,從而滿足自身的特定安全需求。

FLEX 5000 I/O 系列能夠提供充分的安全保障,可幫助企業保護資產和品牌。該平臺有助實現工業系統和企業系統的安全融合,讓企業能夠無憂地使用開放、標準的 IT 友好型乙太網網路。這得益於它部署了包含固件加密、出生證明和安全啟動功能的縱深防禦安全性原則。

訂閱

訂閱洛克威爾自動化電子報,掌握新聞、思惟領導力和最新資訊。

馬上訂閱

您可能感興趣的文章

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 新聞稿
  5. Chevron LeftChevron Left 新版 FLEX 5000 I/O模組更加靈活及可靠
請更新您的 cookie 設定以繼續.
此功能需要 cookie 來改善您的體驗。請更新您的設定以允許這些 cookie:
  • 社群媒體Cookie
  • 功能Cookie
  • 性能Cookie
  • 行銷Cookie
  • 全部Cookie
您可以隨時更新您的設定。想了解更多訊息,請參閱我們的 {0} 隱私政策
CloseClose