V13導入了有關資料展示以及如何向操作人員呈現的更多選項。收集而來的資料如今可透過資料格線物件以表格形式顯示,並由新的XY圖表呈現兩組相互對應的生產資料。
此版本也透過.NET物件支援、伺服器端腳本(server-side scripting),以及可在分散式系統中容許各用戶/使用者工作階段專屬功能的用戶特定標籤,進而提升了系統的擴展性。
提供應用維護方面的新工具,改良系統內裝置與伺服器之間互動來增添價值。新型System Status Portal提供網頁模式的概覽,可一覽全部的FactoryTalk®應用伺服器與其狀態。此版本可驅動自動診斷的HMI動畫,提供與Logix控制器更深一層的互動,並新增經由FactoryTalk® ViewPoint的網頁客戶端的行動存取以取得自動診斷訊息。
新版本在FactoryTalk View SE系統的挑選和添購上也變得更為容易。現在所有的伺服器都包括無限制的顯示數量,客戶可選擇5個、10個或25個用戶端,以及一個帶有無限制FactoryTalk ViewPoint網頁用戶端的整合式HMI網頁解決方案。工作站的授權也包含無限制的顯示數量與無限制的FactoryTalk ViewPoint網頁用戶端,並可選配Station Lite供顯示數量需求較小的應用。
FactoryTalk、ViewPoint與View Site Edition為Rockwell Automation Inc的商標。
已發佈 2022年3月30日