中壓PowerFlex 6000T變頻器(VFD)適用工業風扇、幫浦,甚至是需要2.3到11 kV馬達控制的非再生輸送機和壓縮機等各種應用。
PowerFlex®6000T中壓變頻器(VFD)的最新韌體版本現在支援各類高效永磁馬達(PM)的應用。隨著石油、天然氣、空調、造紙、水、金屬和林業等產業的製造商,希望能透過永磁馬達解決方案達到新的能源效率和永續發展目標,PowerFlex VFD支援高達120 Hz輸出頻率的高速應用,包括2.3到11 kV甚至680 A的應用。
PowerFlex 6000T VFD透過TotalFORCE®技術提供更強大的預測性維護能力。即時元件健康度資料有助於減少停機,並為風扇、變壓器、氣流以及馬達和機器軸承和潤滑,提供預測性維護警報。此外,該變頻器還可顯示電源單元等關鍵元件運行相關問題的警報。
目前的廠區還設置次要預充電設備,進而降低成本和寶貴的廠區空間。該變頻器提供更多配置選項,包括用於EtherNet/IP的ENETR,以及用於PROFIBUS的13TCOMMP1、編碼器介面卡、I/O模組等。此外,這款支援CIP安全功能的變頻器還可更全面抵禦網路威脅。
PowerFlex 6000T VFD專為全新和改造的可變轉矩、恒定轉矩和高速電機等應用而設計 - 現正開放訂購。按一下以了解中壓VFD的優點。
PowerFlex和TotalFORCE是洛克威爾自動化公司的商標。©2024洛克威爾自動化公司。保留所有權利。
已發佈 2024年4月22日