(2018 年 3 月 29 日,密爾瓦基)洛克威爾自動化推出全新一款小型可程式設計邏輯控制器 (PLC),可供機器設計人員用於優化大型獨立機器或系統的控制架構。全新 Allen-Bradley Micro870 PLC 支援需要多達 304 個 I/O 點、280 KB 記憶體和 20,000 條程式指令的小型智慧應用。
“在設計自動化專案的過程中,設計人員往往會用到多種型號的 PLC,”洛克威爾自動化小型控制器產品經理 Yeow Keng Teh 說道。“這就要求對多種型號的 PLC 進行庫存管理,並維護多套程式。現在,設計人員可以利用 Micro870 PLC,根據自身的應用需求靈活擴縮控制器。這有助於實現庫存管理的簡化,對於要設計多種機器的設計人員來說尤為如此。”
Micro870 PLC 採用靈活的設計理念,最多可支援三個功能性外掛程式和八個擴展 I/O 模組。借此,設計人員可以輕鬆地針對各類機器的獨特要求定制或擴展控制器。
該款控制器的記憶體容量達 280 KB,支援模組化程式設計,同時支援使用用戶定義功能塊,有助於縮短設計階段。此外,借助記憶體容量優勢,機器製造商還可以為所有使用 Micro870 PLC 的機器型號統一維護一套程式。
控制器通過 EtherNet/IP 進行通信,包括多種嵌入式通信選件,如 USB 程式設計埠、非隔離序列埠和乙太網埠,並最多可支援兩條運動軸。
全新的第 11 版 Connected Components Workbench 軟體可用於一站式完成對 Micro870 PLC 的程式設計。該軟體還可用於對 Allen-Bradley PanelView 800 圖形終端、PowerFlex 交流變頻器、Kinetix 元器件級伺服驅動器、電子式超載繼電器、光幕和可配置安全繼電器進行組態。相比針對系統中各個設備使用不同程式設計工具的傳統做法,這一特性可有效幫助工程師節省時間和成本。
第 11 版新增一款轉換工具,讓 MicroLogix 客戶可以輕鬆升級至 Micro800 控制器系列。此外,第 11 版還提供圖形化組態檔,讓合作夥伴聯盟計畫的 Encompass 成員可以方便地對補充性協力廠商產品進行組態。這些組態檔同時支持 Micro800 功能性外掛程式和擴展 I/O,有助於更快、更準確地完成組態工作。