Armor PowerFlex機上型變頻器輔助減少設計時間、加速部署與節省成本
密爾瓦基市,2022年4月7日 — Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK)— 全球最大規模致力於工業自動化及數位轉型的公司,本日宣布推出工業馬達控制應用用途的新型Allen‑Bradley Armor PowerFlex AC變頻器。此機上變頻器可供快速安裝、簡易調試以及預測性維護。
Armor PowerFlex變頻器的機上型解決方案,讓控制與硬體跳脫機箱而進入機械本體,更為貼近實際應用。工業公司因而可將機械設計化繁為簡,將成本極小化與縮短部署時間。此變頻器也針對嚴苛環境所設計,符合此類環境對於降低安裝時間與成本的極致要求。
此智慧變頻器包含EtherNet/IP雙埠內嵌開關,可快速收集即時化資料。此變頻器亦監測組件的生命週期,使用者得以預估替換組件的需求並排定時程,有助於避免意外停機時間造成的代價。
洛克威爾自動化全球產品經理Joe Azzolina說道:「新推出的Armor PowerFlex變頻器內建更為安全穩固、簡便易用的智慧技術,更甚於市場其他解決方案,因此製造商可預見該變頻器能帶來更高一籌的效率和生產力。Armor PowerFlex變頻器能在機械的生命週期內減少耗時的工作。透過去中心化的無機箱設計方針,亦可幫助使用者提升獲利能力。」
Armor PowerFlex變頻器賦予使用者一個馬達控制解決方案,可藉以取代多重組件,更輕鬆整合至自動化系統。此變頻器有標準和安全兩種機型。兩款選項皆內建EtherNet/IP雙埠及CIP Security功能,且安全機型提供更進階的安全功能。
此變頻器安全機型旨在需要功能性安全的應用。其整合CIP Safety且支援整合與固線式安全扭矩關閉(STO)或安全停機1(SS1)安全功能。藉由整合STO或SS1,即不再需要其他的外部安全監測或控制組件。不僅如此,操作搭載Allen‑Bradley GuardLogix PLC與編碼器的Armor PowerFlex變頻器,可具備先進的安全速度功能。
Armor PowerFlex變頻器可實施CIP Security,有助於強化工業營運中的網路安全性。CIP Security實施後可藉由提供數據驗證、完整性和機密性,進一步加固控制系統。此協助抵禦他人遠端存取網路並發起惡意行動的風險。
關於洛克威爾自動化
洛克威爾自動化有限公司 (Rockwell Automation, Inc., NYSE: ROK )為工業自動化與數位轉型的全球領導品牌。結合想像力與科技潛力,開創人類無限可能,打造高生產力與加倍永續化的世界。洛克威爾自動化總部位於威斯康辛州的密爾瓦基,旗下約有24,000名員工,致力服務遍布超過100個國家的客戶。如欲暸解更多我們如何在各工業企業中實現企業聯網 (The Connected Enterprise)的相關資訊,請瀏覽:www.rockwellautomation.com。
Allen‑Bradley、Armor、GuardLogix、On-Machine與PowerFlex為Rockwell Automation Inc之商標。
已發佈 2022年4月7日