全新的Studio 5000 Logix Designer第34版支援最新的硬體,同時提供客戶更好的下載與線上體驗,強化專案同步活動的匯出。主要的增強項目包括:
產品組合調整,配合FactoryTalk® Linx和CIP Security在最新版中呈現綜合開發功能與應用程式。FactoryTalk Linx平台的開發功能可為您帶來減少非生產時間和提升系統效率的機會。CIP Security現在支援在標準和安全平台中使用,其中包括ControlLogix® 5580控制器、GuardLogix® 5580控制器、CompactLogix™ 5380控制器,以及Compact GuardLogix® 5380控制器。
生產力強化功能,例如提高下載效能等功能,此為Studio 5000 Logix Designer V34可體驗到的最大價值。在Logix Designer應用程式開發功能和FactoryTalk Linx之間的協調下,使用者將注意到下載次數大幅減少。這些線上強化功能是由Studio 5000 Logix Designer V34和FactoryTalk Linx 6.30的綜合性強化所提供。此外,現在您還可以線上匯入與匯出專案活動,包括其他人未先使用控制器離線所發佈的註解和文件。
V34也新增了可設定為「時間」類型的全新資料類型。「建立時間」的資料類型可減少手動將整數或附加元件指令格式化來表示時間,並且允許在專案中使用快速和重複的時間格式。
ControlLogix、CompactLogix、Compact GuardLogix、Factory Talk、FactoryTalk Linx、Studio 5000、Studio 5000 Logix Designer是洛克威爾自動化公司的商標。
已發佈 2022年5月16日
![LogixAiScreen](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/16x9-AF2021-NPS-LogixAIScreen.2400.jpg)
關於洛克威爾自動化
洛克威爾自動化有限公司 (Rockwell Automation, Inc., NYSE: ROK )為工業自動化與數位轉型的全球領導品牌。結合想像力與科技潛力,開創人類無限可能,打造高生產力與加倍永續化的世界。洛克威爾自動化總部位於美國威斯康辛州的密爾瓦基,旗下約有24,000名員工,致力服務遍布超過100個國家的客戶。如欲暸解更多我們如何在各工業企業中實現企業聯網 (The Connected Enterprise)的相關資訊,請瀏覽:www.rockwellautomation.com/zh-tw.html 。